This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 电压的电源完整性分析

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654955/66ak2h14-power-integrity-analysis-for-soc-voltages

器件型号:66AK2H14

您好!

我正在对66AK2H14电源网进行电源完整性分析、以查找去耦电容器要求。

放置电容器时、必须确保 PDN 的阻抗在某些频率范围内小于目标阻抗。

请告诉我如何选择此频率范围。  

根据我的理解、较低的频率限值将由稳压器模块的开关频率和输出 LC 滤波器获得。

我想知道频率上限、这取决于器件内部引脚电容。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    正确的 PDN 分析非常涉及、需要对3D PCB 仿真工具有广泛的了解。  不能使用常见的2.5D 解算器来实现。  这就是为什么这些目标不容易提供的原因。  我们强烈建议您使用 KeyStone-II 硬件设计指南应用报告中所示的去耦电容器建议。  如果您认为您可以正确执行分析、所附的幻灯片提供了必须应用于电路板设计的目标。  Idelta 取决于电路板和应用。  可以从功耗电子表格中获取估算值。

    Tom

    e2e.ti.com/.../66AK2H14_5F00_PDN_5F00_targets_5F00_rev_5F00_1p1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您分享详细信息。

    请澄清以下与共享文档相关的要点:  

    1) 1)什么是 Idta? 它是否指示瞬态电流?

    2)功耗电子表格具有 Imax。 那么、我如何从电子表格中估算 IMIN (计算 Idelta 所需)?

    3)在电子表格中、CVDD 的截止频率提到为60MHz。 我是否也可以考虑其他电压轨的相同截止频率?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    1) 1)什么是 Idta? 它是否指示瞬态电流?

    如幻灯片中所述–可通过功率电子表格中的最大电流减去最小电流来估算 Idelta。  为最大工作温度设置电子表格。  可在每个电源轨的总电流下获得最大电流。  最小电流是基线电流(即活动0%)。  差异是最大的 Idelta。

    2)功耗电子表格具有 Imax。 那么、我如何从电子表格中估算 IMIN (计算 Idelta 所需)?

    见上文

    3)在电子表格中、CVDD 的截止频率提到为60MHz。 我是否也可以考虑其他电压轨的相同截止频率?

    是的

     Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您提供相关信息。

    Hyperlynx 工具需要输入用于去耦分析的最大瞬态电流。
    我是否可以将 Idelta 本身视为瞬态电流?


    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我已经说过必须使用适当的工具。  HyperLynx 不是真正的3D 求解器、不足以完成此任务。  此选项还显示您没有此任务所需的培训。  因此、您应该使用 KeyStone-II 硬件设计指南中包含的指南。

    Tom