Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14
您好!
我正在对66AK2H14电源网进行电源完整性分析、以查找去耦电容器要求。
放置电容器时、必须确保 PDN 的阻抗在某些频率范围内小于目标阻抗。
请告诉我如何选择此频率范围。
根据我的理解、较低的频率限值将由稳压器模块的开关频率和输出 LC 滤波器获得。
我想知道频率上限、这取决于器件内部引脚电容。
谢谢、此致、
Madhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
马德胡
正确的 PDN 分析非常涉及、需要对3D PCB 仿真工具有广泛的了解。 不能使用常见的2.5D 解算器来实现。 这就是为什么这些目标不容易提供的原因。 我们强烈建议您使用 KeyStone-II 硬件设计指南应用报告中所示的去耦电容器建议。 如果您认为您可以正确执行分析、所附的幻灯片提供了必须应用于电路板设计的目标。 Idelta 取决于电路板和应用。 可以从功耗电子表格中获取估算值。
Tom
e2e.ti.com/.../66AK2H14_5F00_PDN_5F00_targets_5F00_rev_5F00_1p1.pdf
马德胡
1) 1)什么是 Idta? 它是否指示瞬态电流?
如幻灯片中所述–可通过功率电子表格中的最大电流减去最小电流来估算 Idelta。 为最大工作温度设置电子表格。 可在每个电源轨的总电流下获得最大电流。 最小电流是基线电流(即活动0%)。 差异是最大的 Idelta。
2)功耗电子表格具有 Imax。 那么、我如何从电子表格中估算 IMIN (计算 Idelta 所需)?
见上文
3)在电子表格中、CVDD 的截止频率提到为60MHz。 我是否也可以考虑其他电压轨的相同截止频率?
是的
Tom