Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137
大家好、
我有 OMAP-L137 EVM。 我想在此套件中使用 CCS 版本6或7。
1)请分享我在本董事会工作所需的示例和所有要求。
2)第二,如何将此板与 PC/笔记本电脑连接? 因为我有一根迷你 USB 电缆和一根微型 USB 电缆。 那么、我应该将哪一个连接到 PC/笔记本电脑?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
大家好、
我有 OMAP-L137 EVM。 我想在此套件中使用 CCS 版本6或7。
1)请分享我在本董事会工作所需的示例和所有要求。
2)第二,如何将此板与 PC/笔记本电脑连接? 因为我有一根迷你 USB 电缆和一根微型 USB 电缆。 那么、我应该将哪一个连接到 PC/笔记本电脑?
现在我正在使用 Windows 7。
1)器件管理器中的名称"Spectrum Digital XDS510 USB"可检测到电路板、但当我加载代码时 、我收到一个错误、如下所述
2)如何只能使用 DSP 内核6747并禁用 ARM9内核。
3)在添加目标配置时,我在 “板”或“设备”窗口中有两个选项,即“EVMOMAPL137”和“OMAPL137”,我尝试了这两个选项,但 得到了以下结果
很抱歉、先前的帖子错误地发布了。
现在我正在使用 Windows 7。
1)器件管理器中的名称"Spectrum Digital XDS510 USB"可检测到电路板、但当我加载代码时 、我收到一个显示的错误
2)如何只能使用 DSP 内核6747并禁用 ARM9内核。
3)在添加目标配置时,我在 “板”或“设备”窗口中有两个选项,即“EVMOMAPL137”和“OMAPL137”,我尝试了这两个选项,但 得到了以下结果 
我附加了以下代码
e2e.ti.com/.../gpioSample_5F00_io.ce2e.ti.com/.../gpioSample_5F00_main.c
将其更改为"Emulation Debug"。 请参阅以下文档的第1.5节:
http://support.spectrumdigital.com/boards/evmomapl137/revg/files/EVMOMAPL137_TechRef_revg.pdf
谢谢
Ki
[引用 user="Abhishek Dutta"] SIR 我已通过将启动开关置于仿真调试模式来解决加载问题。[/quot]
听说引导模式确实是问题的好地方。 我看到您拒绝了我之前建议的有关引导模式的答案。 我不知道为什么你这样做,因为这确实解决了这个问题。 我将再次提出这一建议,因为这是得到确认的答案。
[引用 user="Abhishek Dutta">我有 CCS 版本3.3支持的源代码。 我已经将其迁移到 CCS 版本4.1并成功加载。在 CCS 版本4中导入工程后、工作区为空。
但我需要在 CCS 版本6或7.4上运行项目。由于我尝试将 CCS 版本3.3项目直接导入版本6和版本7、它创建了项目、但项目为空。我已安装 pspdrivers_01_20_00。
主席先生,我可以做些什么来解决这个问题?[/引述]
对于后续问题、建议为每个后续问题开始一个新主题。 项目迁移问题是一个不同的问题、最好由该论坛中最熟悉示例的器件专家回答
谢谢
Ki