This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL137:入门

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667479/processor-sdk-omapl137-getting-started

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

大家好、

我有 OMAP-L137 EVM。 我想在此套件中使用 CCS 版本6或7。

1)请分享我在本董事会工作所需的示例和所有要求。

2)第二,如何将此板与 PC/笔记本电脑连接? 因为我有一根迷你 USB 电缆和一根微型 USB 电缆。 那么、我应该将哪一个连接到 PC/笔记本电脑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    我建议您从以下位置的 Processor SDK RTOS 入门指南开始:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
    继续阅读 Processor SDK RTOS 软件开发人员指南、您可以在其中找到示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide
    查看 OMAP-L137 EVM 硬件设置指南、了解如何将电路板连接到您的 PC:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L137_EVM_Hardware_Setup

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将电路板连接到笔记本电脑时、由于我使用的是 Windows 10、所以未检测到它、但当我将其连接到具有 Windows 7的笔记本电脑时、是否检测到电路板?

    主席先生,我能有任何解决办法。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题似乎与 Windows 10 PC 的 COM 端口设置或驱动程序有关。 您应该朝这个方向进行调查。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我正在使用 Windows 7。

    1)器件管理器中的名称"Spectrum Digital XDS510 USB"可检测到电路板、但当我加载代码时 、我收到一个错误、如下所述

    2)如何只能使用 DSP 内核6747并禁用 ARM9内核。

    3)在添加目标配置时,我在 “板”或“设备”窗口中有两个选项,即“EVMOMAPL137”和“OMAPL137”,我尝试了这两个选项,但 得到了以下结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、先前的帖子错误地发布了。

    现在我正在使用 Windows 7。

    1)器件管理器中的名称"Spectrum Digital XDS510 USB"可检测到电路板、但当我加载代码时 、我收到一个显示的错误

    2)如何只能使用 DSP 内核6747并禁用 ARM9内核。

    3)在添加目标配置时,我在 “板”或“设备”窗口中有两个选项,即“EVMOMAPL137”和“OMAPL137”,我尝试了这两个选项,但 得到了以下结果  

    我附加了以下代码

    e2e.ti.com/.../gpioSample_5F00_io.ce2e.ti.com/.../gpioSample_5F00_main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想使用 DSP 内核、即 OMAPL137的6747。 我已在目标配置窗口中绕过 ARM 内核。当我加载文件时、我看到以下窗口、无法运行程序。

    我在下面附上的两张图片:

    请建议任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的连接测试看起来不错。 在 OMAP L137上、我认为 DSP 是主器件、因此不应将其保持在复位状态。 但您的错误消息表明是这样的。 我看不到您的目标配置有什么问题。 我可以绕过 ARM 和 ETB、并使用 SD XDS510 USB 与 OMAP L137 EVM 毫无问题地连接到 DSP。 请仔细检查电路板上的 DIP 开关、确保配置了正确的引导模式。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我已经根据下面给出的图检查了我的引导开关、例如 SW2。

    SIR、您能否共享任何示例代码以便我进行检查?

    OMAPL137是否与 CCSV6和 CCSV7兼容的另一件事是?

    请提供您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其更改为"Emulation Debug"。 请参阅以下文档的第1.5节:

    http://support.spectrumdigital.com/boards/evmomapl137/revg/files/EVMOMAPL137_TechRef_revg.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR 我已通过将启动开关置于仿真调试模式来解决加载问题。
    我有 CCS 版本3.3支持的源代码。 我已经将其迁移到 CCS 版本4.1并成功加载。在 CCS 版本4中导入工程后、工作区为空。

    但我需要在 CCS 版本6或7.4上运行项目。由于我尝试将 CCS 版本3.3项目直接导入版本6和版本7、它创建了项目、但项目为空。我已安装 pspdrivers_01_20_00。

    主席先生,我可以做些什么来解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abhishek Dutta"] SIR 我已通过将启动开关置于仿真调试模式来解决加载问题。[/quot]

    听说引导模式确实是问题的好地方。 我看到您拒绝了我之前建议的有关引导模式的答案。 我不知道为什么你这样做,因为这确实解决了这个问题。 我将再次提出这一建议,因为这是得到确认的答案。

    [引用 user="Abhishek Dutta">我有 CCS 版本3.3支持的源代码。 我已经将其迁移到 CCS 版本4.1并成功加载。在 CCS 版本4中导入工程后、工作区为空。

    但我需要在 CCS 版本6或7.4上运行项目。由于我尝试将 CCS 版本3.3项目直接导入版本6和版本7、它创建了项目、但项目为空。我已安装 pspdrivers_01_20_00。

    主席先生,我可以做些什么来解决这个问题?[/引述]

    对于后续问题、建议为每个后续问题开始一个新主题。 项目迁移问题是一个不同的问题、最好由该论坛中最熟悉示例的器件专家回答

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ki-Soo Lee 的说法]很高兴听到引导模式确实是问题。 我看到您拒绝了我之前建议的有关引导模式的答案。 我不知道为什么你这样做,因为这确实解决了这个问题。 我将再次建议它,因为这是得到确认的答案。[/引述]

    实际上、由于您原来的问题是一个包含两个部分的问题(第二个问题正在得到解决)、因此我将使此主题保持打开状态、直到第一个问题也得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    对于 OMAP-L137、我们建议您开始使用处理器 SDK、 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-OMAPL137

    这些示例可在 PDK 文件夹中找到、并可使用位于 packages 文件夹中的 pdkProjectCreate.bat 脚本构建。 有关详细说明、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK