This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:未使用的接口终端

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655905/dra756-unused-interface-termination

器件型号:DRA756

我们的设计中未使用 PCIe 和 SATA 接口。 是否所有 SATA 和 PCIe RX 和 TX 差分对都可以保持未连接状态? 或者 RX 引脚是否需要任何特定的终端?

此外、由于我们不使用 PCIe 和 SATA、是否确实需要100MHz 时钟输入(LJCB_CLKP 和 LJCB_CLKN)? 在我们的设计中、是否有办法避免使用100MHz 时钟发生器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    我已经与原理图审阅团队内部进行了检查。 当不使用 Tx、Rx 和 LJCB 引脚时、不会出现断开连接的问题。

    此致、

    STAN