请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA756 我们的设计中未使用 PCIe 和 SATA 接口。 是否所有 SATA 和 PCIe RX 和 TX 差分对都可以保持未连接状态? 或者 RX 引脚是否需要任何特定的终端?
此外、由于我们不使用 PCIe 和 SATA、是否确实需要100MHz 时钟输入(LJCB_CLKP 和 LJCB_CLKN)? 在我们的设计中、是否有办法避免使用100MHz 时钟发生器?