This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:BSDL 文件不正确

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665771/am5706-incorrect-bsdl-files

器件型号:AM5706

您好!

一位客户已通知我、为 AM570x 发布的 BSDL 模型文件似乎不正确。

他们发现引脚不匹配、然后检查了"Read Me"文件、该文件指出该模型文件实际上适用于 AM572x。

在产品页面上的链接更新之前、是否可以同时向我发送 AM5706ACBDJ 的真正 BSDL 文件?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该自述文件错误地包含在 zip 文件中、但 BSDL 文件是正确的文件。 如果遇到问题、您可以尝试它们、并进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    我应该补充、AM570x 和 AM571x 非常相似、足以重复使用 BSDL。 从对文件的可视化分析中可以看出、仅在较大的 AM571x 封装中提供额外的引脚、但在功能上、您的 BSDL 程序应该同样适用。 如果不是这种情况、请更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我们之所以找到自述文件、是因为 BSDL 文件中的引脚名称与 AM572x 匹配、而不是 AM570x 匹配。 以下是一个示例:

    在 BSDL 文件 AM570.PG21.BSDL 中

     

     

    AM572x 数据表


     

    AM570x 数据表


     


    谢谢、

    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    有更新吗? 这阻碍了一些客户测试、他们要求 ETA。

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好、我正在发布一个更新的 zip 文件、其中包含正确的引脚映射字符串、并阅读我的文章。 此外,还为 AM570x 重新编写了该文件,以删除未使用和不受支持的引脚(vout1_*、mcasp2_aclkr/fsr、DDR 第二芯片选择和 DDR ECC)。 ETA 应在一天或两天内完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    我注意到 TI.com 上的 BSDL 模型尚未更新。 您能否直接向我发送更新后的模型文件、以节省等待时间、使其在 Web 上上线?

    客户正在继续询问此问题、因此我将尝试至少向他们提供更新。 感谢您提供任何信息。

    谢谢!!
    Ryan B.