This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:RTOS/66AK2H14

Guru**** 2955780 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655580/rtos-66ak2h14-rtos-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我使用的是66AK2H14处理器和 pdk_k2hk _4_0_7。

我必须在非环回模式下验证所有4个 SGMII 端口。PDK 中是否有任何示例也是如此????

我已经了解了 drv/pA/example/multicoreExample/src/smcove_example.c 示例、发现在非环回模式下仅使用2个 MAC 端口。

我是否可以在同一代码中将 Mac 端口的数量更改为4?? 这有什么限制吗?

请帮我解决这个问题。

谢谢、此致、

Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PA 常见问题解答。 默认情况下、所有 SGMII 端口均使用环回模式进行测试。 您需要将其更改为无环回、然后您可以使用 PC 进行 Tx/Rx 或进行外部环回。

    您可以更改 gNum_Mac_Ports = 4进行测试。 此外、PA EMAC 示例可用于此目的、而无需多核示例。

    此致、Eric