Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 主题中讨论的其他器件: OMAP-L137
您好!
我尝试将器件型号归档为 OMAP-L137、但这导航到了错误的论坛、因此我只需将 OMAP-L138放在器件型号上并选择此 OMAP-L13x 论坛。 我在这里要讨论的实际器件是 OMAP-L137。
我的客户正在检查 http://www.ti.com/product/OMAP-L137/toolssoftware 中 OMAP-L137的 IBIS 模型
USB 输入缓冲器似乎没有相关规格(与 hs_dp、hs_dm 相关)。 您是否有任何 IBIS 模型的更新版本?
此致、
NK