This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:[OMAP-L137] USB ibis 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667410/omap-l138-omap-l137-ibis-model-for-usb

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137

您好!

我尝试将器件型号归档为 OMAP-L137、但这导航到了错误的论坛、因此我只需将 OMAP-L138放在器件型号上并选择此 OMAP-L13x 论坛。 我在这里要讨论的实际器件是 OMAP-L137。

我的客户正在检查 http://www.ti.com/product/OMAP-L137/toolssoftware 中 OMAP-L137的 IBIS 模型

USB 输入缓冲器似乎没有相关规格(与 hs_dp、hs_dm 相关)。 您是否有任何 IBIS 模型的更新版本?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些是最新公开发布的 IBIS 模型。 让我与设计团队核实一下。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好、感谢您的回答。 `ll、我在这里等待您的更新。

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawada-San
    产品文件夹上的 ibis 是最新版本。 我相信我们对 ibis 型号 USB 的支持有限、但没有计划添加或更新此内容。

    还建议查看产品文件夹上的各种 USB 应用手册配套资料
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawada-San
    此外、我的理解是网上的 ibis 模型中确实有 USB 信息。
    ibis 专家提供的其他信息

    USB 高速信号线是双向的。 在该模型中、hs_dP/dm 被定义为三态模型。 当输出被禁用或置于高阻抗状态时、它将被视为输入。


    希望这对您有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San、

    感谢您提供更多信息。 我`ve 客户也这样建议。 我`m 等待他们的反馈。 `ll 我得到了、我会与您分享。  

    此致、
    NK