你(们)好
我将 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09用于 Beagle Bone Black
我正在尝试安装所有 PPP 软件包,但我无法安装
有人能告诉我什么是所有 PPP 的过程
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09用于 Beagle Bone Black
我正在尝试安装所有 PPP 软件包,但我无法安装
有人能告诉我什么是所有 PPP 的过程
谢谢你
Pavankumar 您好!
这是在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上安装 PPP 的过程。
在计算机上执行这些步骤。
$ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
$ sudo dpkg-reconfigure dash
#提示时选择“否”。
$ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
$ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home
$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
$ CD 生成
$。 配置/设置
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake PPP
然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ppp/2.4.7-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon (含 opkg)。
注意:此过程是从 此处执行 的、用户应自行确定这些步骤。
此致、
Kemal
你(们)好
我在针对 Beagle Bone Black 的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上执行了 PPP 安装的简单步骤
我在内核中配置了 PPP,并从链接“www.linuxfromscratch.org/.../ppp.html"”获取了源代码
当我尝试执行他们的步骤时、例如、
groupadd -g 52 pppusers --无错误
/configure --prefix=/usr &&
make ----无错误
但是、当我尝试运行" make install "
我遇到错误、因为"install command not found"(未找到安装命令)
所以
我的流程是否正确?
问题可能是什么,如何解决?
您缺少安装命令。 install 命令是 coreutils 软件包的一部分。 这是在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上安装 coreutils 包的过程。
在计算机上执行这些步骤。
$ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
$ sudo dpkg-reconfigure dash
#提示时选择“否”。
$ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
$ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home
$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
$ CD 生成
$。 配置/设置
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake coreutils
然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/coreutils/8.25-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon (含 opkg)。
注意:此过程是从 此处执行 的、用户应自行确定这些步骤。
电源
您将需要从/var/lib/opkg/status 中删除以下 coreutils 软件包信息、以修复"由于保留的软件包 coreutils 8.25而忽略首选软件包 coreutils 8.25"。 问题。
软件包:coreutils
版本:8.25-r0.0
取决于:libbattr1 (>=2.4.47)、libc6 (>=2.23)、libcap2 (>=2.25)、libgmp10 (>=6.1.1)、update-options-opkg
状态:未安装卸载暂停
架构:armv7ahf-neon
此致、
Kemal