This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:软件包安装

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666632/processor-sdk-am335x-package-installation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

你(们)好

我将 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09用于 Beagle Bone Black  

我正在尝试安装所有 PPP 软件包,但我无法安装  

有人能告诉我什么是所有 PPP 的过程  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavankumar 您好!

    这是在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上安装 PPP 的过程。

    在计算机上执行这些步骤。

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    #提示时选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake PPP

    然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ppp/2.4.7-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon (含 opkg)。

    注意:此过程是从 此处执行 的、用户应自行确定这些步骤。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    我已经完成了您提到的所有步骤、但我需要将哪个文件夹/映像从计算机传输到主板
    下载了大约6 GB 的文件

    此致
    Pavan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kemal R. Shakir"]、然后将其转移到您的板上并从安装 ipks /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ppp/2.4.7-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon with opkg.以 此 帖子为例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在针对 Beagle Bone Black 的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上执行了 PPP 安装的简单步骤

    我在内核中配置了 PPP,并从链接“www.linuxfromscratch.org/.../ppp.html"”获取了源代码
    当我尝试执行他们的步骤时、例如、

    groupadd -g 52 pppusers --无错误

    /configure --prefix=/usr &&
    make ----无错误

    但是、当我尝试运行" make install "

    我遇到错误、因为"install command not found"(未找到安装命令)

    所以

    我的流程是否正确?

    问题可能是什么,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您缺少安装命令。 install 命令是 coreutils 软件包的一部分。 这是在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09上安装 coreutils 包的过程。

    在计算机上执行这些步骤。

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    #提示时选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake coreutils

    然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/coreutils/8.25-r0/deploy-ipks/armv7ahf-neon (含 opkg)。

    注意:此过程是从 此处执行 的、用户应自行确定这些步骤。

    电源
    您将需要从/var/lib/opkg/status 中删除以下 coreutils 软件包信息、以修复"由于保留的软件包 coreutils 8.25而忽略首选软件包 coreutils 8.25"。 问题。

    软件包:coreutils
    版本:8.25-r0.0
    取决于:libbattr1 (>=2.4.47)、libc6 (>=2.23)、libcap2 (>=2.25)、libgmp10 (>=6.1.1)、update-options-opkg
    状态:未安装卸载暂停
    架构:armv7ahf-neon

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 PPP 的工作,我成功地 ping 了 google IP 地址

    但我无法使用其网站名称(google.com)执行 ping 操作我已更改/etc/resolve.conf 中的名称服务器8.8.8.8,但仍无法执行 ping 操作,它显示为"ping":bad address 'google.com ",这可能是什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放下'e'。 它称为/etc/resolv.conf 而不是/etc/resolve.conf