This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:针对 GP (非高安全性)器件的加密引擎(AES &放大器;SHA)负载

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667576/dm3730-crypto-engines-aes-sha-loading-for-gp-non-high-security-device

器件型号:DM3730

我的客户询问以下问题:

DM3730的 TRM 指出、加密加速器仅在器件的高安全性版本中可用。  (请参阅 TRM 表1-1的底部、标题为"AM/DM37x 外设"。)  但是、我注意到我们的 GP 版本 DM3730允许加载 AES 和 SHA 引擎。  

以下是 Linux 引导时的注意事项:

 [2.660705]  OMAP-AES 480c5000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:2.6

[2.667144]  OMAP-AES 480c5000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵 ​

[2.680969]  OMAP-SHIM 480c3000.sham:OMAP 0.9版的硬件加速器

我想确认这些 AES 和 SHA 引擎在 DM3730上是否真的可用。  我在 使用 和不使用 cryptodev 运行一些 openssl 速度测试、我注意到它的性能不同、我希望更好地了解正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    DM3730 TRM 似乎不正确。 我们将在下一版本的 TRM 中修复该文档。 感谢您提出问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢、但您能更具体吗? 即、文档中的确切错误是什么、更正后的文档会声明什么? 加密加速器是否在 GP 版本中可用、它们是否经过测试/认证? 无论答案是肯定还是否定、请详细说明、以便我能够向客户充分解释情况。 我不能只是告诉他"文档将被修复"、尤其是因为之前的答复表明加密加速器可用但未经测试。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    很抱歉造成混淆。
    加密加速器提供 GP 版本。 TRM 提到这仅适用于 HS、这是不正确的。

    但是、最新处理器 SDK 中的 Linux 加密驱动程序未在 DM3730上进行测试/验证、我不确定旧版 SDK 版本(如果您需要答案、我可以询问)、但我确信它们至少在2017版本中未进行测试。