Other Parts Discussed in Thread: DM3730
我的客户询问以下问题:
DM3730的 TRM 指出、加密加速器仅在器件的高安全性版本中可用。 (请参阅 TRM 表1-1的底部、标题为"AM/DM37x 外设"。) 但是、我注意到我们的 GP 版本 DM3730允许加载 AES 和 SHA 引擎。
以下是 Linux 引导时的注意事项:
[2.660705] OMAP-AES 480c5000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:2.6
[2.667144] OMAP-AES 480c5000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[2.680969] OMAP-SHIM 480c3000.sham:OMAP 0.9版的硬件加速器
我想确认这些 AES 和 SHA 引擎在 DM3730上是否真的可用。 我在 使用 和不使用 cryptodev 运行一些 openssl 速度测试、我注意到它的性能不同、我希望更好地了解正在发生的情况。