This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:入门套件 PCB 布局问题

Guru**** 2956870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667644/am4378-starter-kit-pcb-layout-questions

器件型号:AM4378

我正与客户合作、将入门套件的各个方面集成到设计中。  客户对 DDR3路由的潜在变化有一些疑问。

您能否帮助回答以下问题:

1) 1)入门套件在多个位置使用盲孔。  在许多情况下、过孔明显会影响其他层上所需的路由通道。  在其他情况下、使用盲孔、其中可能使用了直通孔。  根据电路板的尺寸和层、如果不需要盲孔或背钻过孔、我们可以节省20-30%的 PCB 空间。  一旦我们移除了设计不需要的网、我们现在就有了更多的通孔、可以通过样式转换为通孔。   

a)盲孔是否仅用于信号完整性、我们是否可以通过通孔将其转换为盲孔?

b)如果为了实现信号完整性、我们是否可以将 DDR3布线从第3层移动到第6层、以便生成的过孔残桩非常小?

2) 2)入门套件在多个区域中使用4mil 走线进行 DDR3布线。  将这些电容转换为5mil 将为我们提供更大的生产灵活性。  我们了解需要确保满足阻抗和间隙间距要求。  我们是否可以切换到5mil?

3) 3)入门套件在地址、时钟和许多控制选通上使用0欧姆串联电阻。  我们希望消除这些和任何相关的过孔、以将信号置于顶部。  这似乎非常有利、因为它只改进了布线、但我们想知道添加这些器件是否有任何目的。  它们似乎违反了所提供的准则。

4) 4)入门套件使用 Micron DDR3L。 这些器件目前处于分配状态、因此当我们准备好构建时、它们可能不可用。  我们正在从 ISSI 寻找第二个采购器件、正如我可以看到的、每个方面的规格都是相同的。  在开发阶段、我们将迁移到密度较低的器件、因为我们认为我们的系统只需要512MB。

存储器器件型号:

Micron 原始入门套件部件: DDR3L  MT41K256M16HA-125 (-1600、256Mx16)

Micron 原型 DDR3L MT41K256M16TW-093:P (-2133、256Mx16)

ISSI 原型 DDR3L  IS43TR16256AL-15HBL (-1333、256Mx16)

Micron Production DDR3L  MT41K128M16JT-125:K (-1600、128Mx16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅本文档以更好地了解高速接口路由: www.ti.com/.../spraar7g.pdf
    2.这完全由你决定。 必须满足阻抗和间距要求。
    3.可以,您可以删除这些内容。 EVM 是用于器件验证的早期设计、具有许多组件、这些组件在终端设计中不是必需的。
    4. AM437x 设计的最低要求是 DDR3-1600。 请参阅 AM437x 数据表修订版 D 中的表5-51

    您还应注意、AM437x 入门套件在 DDR 布局中使用平衡 T 拓扑。 这是为评估此拓扑而完成的、但目前并未包含在 DDR3设计指南中。 可以实现、但您的客户应该在 DDR3布局方面拥有丰富的经验、并且在提交 PCB 之前应对设计执行 SI 分析。