Other Parts Discussed in Thread: AM4372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 你好。
您能告诉我以下两个问题吗?
我想通过 RGMII 接口连接 AM4372和 FPGA。 有可能吗?
根据以下主题、AM335x 似乎不支持 MAC 到 MAC 的直接连接。
AM4372是否有相同的答案?
AM 4372的 EMAC 是否可以在 L2Switch 等两个连接的设备之间进行以太网通信?
如果没有、是否还有其他解决方案?
此致、