This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:以太网问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665847/am4372-ethernet-questions

器件型号:AM4372

你好。

您能告诉我以下两个问题吗?

我想通过 RGMII 接口连接 AM4372和 FPGA。 有可能吗?

  根据以下主题、AM335x 似乎不支持 MAC 到 MAC 的直接连接。

  AM4372是否有相同的答案?

  e2e.ti.com/.../995495

AM 4372的 EMAC 是否可以在 L2Switch 等两个连接的设备之间进行以太网通信?

如果没有、是否还有其他解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keirs、
    TI 不支持任何 Sitara 类器件的直接 MAC 至 MAC RGMII 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    感谢您的回答。

    即使在 MAC 到 MAC 中、RGMII 也听说可以通过交叉 TX 和 RX (TD [0:3]连接到 RD [0:3]、TCLK 连接到 rctl、TCTL 连接到 RCLK)进行通信。

    AM437x?是否可以实现

    我想通过 RGMII 与 AM 437x EMAC 和 FPGA 进行通信。

    问题2如何?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您对我的问题有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keirs、
    正如我在本主题前面提到的、TI 不支持 Sitara 类器件采用该拓扑。 根据 RGMII 规范、仅支持 MAC 至 PHY 连接。