This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:PWM 模式下的 AM571x DMTimer

Guru**** 2957890 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653981/linux-am571x-dmtimer-in-pwm-mode

主题中讨论的其他器件:AM5718

工具/软件:Linux

您好 TI:

我们的平台是 AM5718。

SDK 版本为04.01.00.06

因为我们需要 PWM 信号来触发某个东西。

我们将 timer10设置为 PWM 模式、并在加电期间启动 timer10。

      timer10:计时器@48086000{
         兼容="ti、omap5430-timer";
         REG =<0x48086000 0x80>;
         中断= ;
         ti、hwmds ="timer10";
         TI、定时器-PWM;
      };

但我们无法在计时器10 (N9引脚)中测量脉冲

问题:

1.您能告诉我们如何在 Linux 内核中将计时器设置为 PWM 吗?

2.如何通过 Linux 内核设置 PWM 计时器的占空比?

Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还将 N9引脚设置为计时器模式(M7)
    它仍然不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Biser:

    我们已经找到了解决方案。

    谢谢

    Darkhou