Other Parts Discussed in Thread: AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5718工具/软件:Linux
您好 TI:
我们的平台是 AM5718。
SDK 版本为04.01.00.06
因为我们需要 PWM 信号来触发某个东西。
我们将 timer10设置为 PWM 模式、并在加电期间启动 timer10。
timer10:计时器@48086000{
兼容="ti、omap5430-timer";
REG =<0x48086000 0x80>;
中断= ;
ti、hwmds ="timer10";
TI、定时器-PWM;
};
但我们无法在计时器10 (N9引脚)中测量脉冲
问题:
1.您能告诉我们如何在 Linux 内核中将计时器设置为 PWM 吗?
2.如何通过 Linux 内核设置 PWM 计时器的占空比?
Darkhou