This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:ADC0时钟频率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667306/am4378-adc0-clock-frequency

器件型号:AM4378

我注意到、在 TI AM437x TRM (spruhl7h.pdf)中、第12.2.2节"磁卡读取器时钟和复位管理"列出了 ADC1的要求、即 OCP_CLOCK 的频率必须大于或等于 ADC_clk 频率的六倍。

第11.2.2节 TSC_ADC (ADC0)时钟和复位管理中似乎不存在此要求。  ADC0是否存在与 ADC1相同的 ADC_CLK 频率要求?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC0具有相同的要求。

    ADC0/触摸屏章节最初是为之前的器件创建的、并复制到 AM437x TRM。  ADC1/磁卡读取器一章是在稍后专门为 AM437x 创建的。  我怀疑原提交人不知道这一要求,因此没有列入。 感谢 您突出显示此详细信息、以便我们将其添加到两个器件 TRMS 的 ADC0/触摸屏章节中。

    我最近发现了另一个与 ADC 时钟相关的要求、需要在 TRM 中进行描述。   如果使用速度太慢的 ADC 时钟运行、ADC 的精度可能会受到轻微影响。  当漏电路径在   电荷共享逐次逼近型 ADC 在 输入电压采样后完成转换之前释放内部电容器的电荷时、就会发生这种情况。  目前、我不知道 AM437x ADC 应使用的最小频率。  当此信息可用时、我将更新此帖子。

    此致、
    Paul