This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:TPS65217 1.8V 上电问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654043/am3354-tps65217-1-8v-power-up-question

器件型号:AM3354

大家好、

最近、当我的客户想要使用 TPS65217C 为 AM335x 加电时、他们会尝试了解 TPS65217C 的加电定序。

它指示 LDO3在 DCDC1之后上电。 LDO3是1.8V 电源轨。 DCDC1是 VDDS_DDR 电源轨。

根据 AM335x 上电排序、1.8V 电源轨应在 VDDS_DDR 之前上电。

那么、该 LDO3是否违反了规定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Steven Liu1"]根据 AM335x 加电排序、1.8V 电源轨应在 VDDS_DDR 之前加电。

    我在 AM335x 数据表中看不到任何此类要求。 TPS65217C 是一款专为满足 AM335x 电源要求而设计的 PMIC、已被客户成功使用了一段时间。 到目前为止、我们对电源定序没有任何抱怨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回复!

    我同意您的观点、即此设计已使用很长时间、客户未报告任何问题。 只是对 AM335x 的加电定序要求很好奇。 根据 AM335x 数据表的加电排序要求、所有1.8V 电源都应在 VDDS_DDR 之前或同时上升、如下所示、是 AM335x 的时序要求吗?

    但为什么在 TPS65271C 设计中、某些1.8V 电源(如 LDO3)位于 VDDS_DDR 之后?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 PMIC 的选通1和选通2之间的延迟仅为1ms。 由于 LDO 接通速度快得多、SMPS 具有一些内部启动延迟、因此它们会同时以相同的转换速率斜升。 这已经在示波器捕获中进行了验证。 这是否清楚了您的问题?