This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:在 K2H 的评估板中,使用或编译了哪种以太网驱动程序

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653787/rtos-66ak2h14-in-evaluation-board-of-k2h-which-ethernet-driver-is-used-or-compiled

器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将66AK2H14处理器与 TI-RTOS /SYS-BIOS 和 CCSV7工具配合使用。

在 K2H 的评估板中,使用或编译了哪种以太网驱动程序? 如果使用该驱动程序检查了任何应用程序, 您是否可以建议路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 NIMU_emacExample_EVMK2EC66BiosExampleProject 和 PA_emacExample_K2EC66BiosExampleProject 中包含的文件:

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复。
    是的、即使我有这些文件。 但我使用 cpsw_mgmt.c 文件,因为 Init_mdio()为空。 我们需要 MDIO 接口。 那么、我们如何才能继续呢? 这就是为什么我对您测试的驱动程序有疑问? 应用程序从 fw_main.c 文件 rite 启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 MDIO、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    • 我们可以在这里使用 pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/board/diag/emac/src/emac_test.c 的 Init_mdio()函数吗?
    • pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/multicoreExample/src/armv7/linux/fw_main.c 是 Linux 环境的应用程序。 我们是否可以将/pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/multicoreExample/src/c66x/BIOS/fw_main.c 用作 SYSBIOS 的以太网应用程序?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 TI K2H EVM、对吧? 如果是,则不需要任何 init_mdio()函数。 pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/board/diag/emac/src/emac_test.c 用于 K2G EVM、而不是 K2H。

    /pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/multicoreExample/src/c66x/BIOS/fw_main.c 作为 SYSBIOS 的以太网应用程序? ===是

    此致、Eric