This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:SPI 0通信

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653444/tmdslcdk6748-spi-0-communication

器件型号:TMDSLCDK6748

如果我们为 SPI0通信安装电阻器 R214、R215和 R216、这会影响 LAN 通信吗? 可能发生的错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]如果我们为 SPI0通信填充电阻器 R214、R215和 R216、这是否会影响 LAN 通信?[/quot]

    是的、您将停止相应的 MII 信号。 我希望、如果您使用 SPI0、您将完全无法使用以太网。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您将停止相应的 MII 信号。 我希望、如果您使用 SPI0、您将完全无法使用以太网。  

    这意味着 SPI0和 LAN 的同时通信是不可能的,对吧? 我们可以一次使用一个吗?