This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:构建 EVM 示例代码时缺少 xDAIS

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653381/ccs-tms320c5515-xdais-missing-while-building-evm-sample-code

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试开始为 TMS320C5515 EVM 编写简单的 FFT 程序、但我一直被缺少文档或代码未按文档所述的方式进行编译所阻止。 我知道 XDAIS 缺失、但我不知道它应该在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    为了更好地了解您的环境、您正在使用什么芯片支持库(CSL)?
    是否来自 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    您使用的是哪个版本的 CCS? 最新版本是免费的 CCS v7.4 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
    xDAIS 可从以下 网址获取:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    我使用的芯片支持库来自您指定的链接。

    我与 IT 支持人员交谈、他们引导我下载版本6、所有示例代码都是为该版本编写的、我也安装了版本4。  我应该安装 v7.4吗?

    我从您为 XDIAS 发送的链接下载了 tar 文件、但我正在运行 Windows、我应该将它放在哪里?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    CCSv6.1和我认为 v6.2在 C5000项目方面有问题。 6.3此后,该问题得到了解决。
    您有哪个版本(在 CCS 帮助中>关于 Code Composer Studio)?

    您之前提到过您关注的是一个文档、这是哪个文档?
    xDAIS 可以放置在 C:\ti。
    确保您在 CCS 中注册 XDAIS (通常在启动 CCS 以注册新产品时会收到提示)、以便您的项目能够接收到该 XDAIS。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../User-Files.zip 

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_DSP-Chip_2D00_TMS320C5515.zip 

    e2e.ti.com/.../c55x-benchmarks.zip

    Lali、

    我检查了、我安装了版本6.2.0.00050;但我现在下载并安装了 v7.4、假设这是您希望我执行的操作。

    我的文档已经变得有点分散、但大部分文档应该位于我上传的两个标有 UserFiles.zip 的文件中

    最初、我还在关注 C55x 基准的文档、但我忘记了保存指向它的链接、然后失去了 pdf、我也附加了这些链接。

    我一直在关注标有 C55x_Software_Overview_Slides.pdf 的幻灯片、以找到 CSL 和 BIOS 的链接、以及此处列出的用于软件下载的任何其他内容、  

    我启动了7.4版、在从6版迁移项目时出现错误:

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    让我们从顶部开始、获取 CCS 中内置 C5515的 CSL 示例。 请参阅下面的屏幕截图。

    1) 1)假设您在以下位置安装了 CSL:

    2) 2)启动 CCS 并导入如下所示的"已选中"项目。 请勿选中任何其他复选框。

    3) 3) CCS 工作区应如下所示

    在构建项目之前、请确保 在 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\inc\CSL_general.h 中设置正确的 C55x 宏 随附了 一个包含#define C5515_EVM 的示例文件、以供参考。

    希望这起作用。 如果您仍然看到与 CCS 相关的工程属性错误、请尝试使用 CCS v7。  

    Lali

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1222.5751.csl_5F00_general.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    它很有效!

    非常感谢!

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    很棒! 请探索 CSL 中的大量示例。
    此外、这里还有一些使用 training.ti.com/c55x-dsp-training-series 的培训视频

    Lali