This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:Op 和电源电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667010/am5726-opp-and-supply-voltage

器件型号:AM5726

您好!

我有关于 AM572x 的 OPP 和电源电压的问题。

Q1:是否可以与以下组合配合使用?

    VD_MPU = OPP_NOM (0.85V . 1.15V)和 VD_DSPEVE = OPP_HIGH (0.95V - 1.25V)


Q2:使用 VDD_MPU 并通过 PLL 设置 OPP_HIGH 时、是否可以使用1000MHz?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 user="H.U"]

    Q1:是否可以与以下组合配合使用?

        VD_MPU = OPP_NOM (0.85V . 1.15V)和 VD_DSPEVE = OPP_HIGH (0.95V - 1.25V)

    [/报价]

    是的、我认为这是可能的。 只需确保您与 DM 中描述的 AM572x 电源序列对齐、请参阅5.9电源序列部分

    另请参见以下 e2e 线程:

    [引用 user="H.U"] Q2:使用 VDD_MPU 时、是否可以使用1000MHz、通过 PLL 设置 OPP_HIGH?

    是的。 1500Mhz 是仅可在 OPP_HIGH 模式下使用的最大频率。 您还可以在 OPP_HIGH 中使用较低的频率(即1000MHz)。

    此致、
    帕维尔