请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好!
我有关于 AM572x 的 OPP 和电源电压的问题。
Q1:是否可以与以下组合配合使用?
VD_MPU = OPP_NOM (0.85V . 1.15V)和 VD_DSPEVE = OPP_HIGH (0.95V - 1.25V)
Q2:使用 VDD_MPU 并通过 PLL 设置 OPP_HIGH 时、是否可以使用1000MHz?
此致、
H.U