This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:如何估算早期结温?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664694/66ak2g12-how-estimate-junction-temperature-in-early-stage

器件型号:66AK2G12

代表客户:

 

尊敬的:

请问如何按照以下方式在早期阶段估算结温?

 

器件:66AK2G12

 

我已经阅读/检查了 spra953c.pdf、sbva025.pdf、sprabi3b.pdf 或一些 e2e、但我无法充分说明我应该如何在早期阶段估算结温(Tjunction)。

早期阶段意味着、我可以从以前不使用 TI 处理器的产品中获得环境温度(TAmbient)、而我将在下一个产品中使用 TI 处理器。

因此,TI 处理器没有外壳温度(Tcase),即使用以下公式计算 Tcase:

 

结温= Tcase +(ψjt x 功率) (来自 spra953c.pdf、page8、方程式(8))

 

虽然我也知道有以下公式,但正如 spra953c.pdf 提到的,“Rθja”的用法是应用不当的。

 

结温=环境温度+(Rθja x 功率) (来自 spra953c.pdf、page2、公式(1))

 

问题:

当我具有 TAmbient 但没有 Tcase 时,我是否应该使用以下公式?  或者、当我有 TAmbient、没有 Tcase 时、是否有其他合适的公式/方法?

结温=环境温度+(Rθja x 功率) (来自 spra953c.pdf、page2、公式(1))

 

很抱歉,如果我忽略了某些内容,但我可以得到您的建议吗?

 

此致、
高

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gou、

    [引述]问题:

    当我具有 TAmbient 但没有 Tcase 时,我是否应该使用以下公式? 或者、当我有 TAmbient、没有 Tcase 时、是否有其他合适的公式/方法?

    结温=环境温度+(Rθja x 功率)(来自 spra953c.pdf、page2、公式(1))



    如果我忽略了某些内容,我很抱歉,但我可以得到您的建议吗?

    我的理解是、您应该关注 www.ti.com/.../spra953c.pdf 和 www.ti.com/.../sprabi3b.pdf。 即使用上述公式。 但是、您应该考虑表1。 SPRA953.C 中 RθJA 封装外形影响 Δ I 的因素 您还应考虑器件数据表中的第5.8节"按温度计封装的热阻特性"、其中测量了 RθJA Ω。

    如果需要、我还会请设计团队详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    非常感谢您的回复。  请问您是否可以对以下内容进行双重检查?

    ℃我的客户希望使用 Tabmient=55 μ s 进行估算、如果这种情况、我们是否应该按以下方式进行估算?  到目前为止、我的客户估计66AK2G12的功耗为2.631W。

    结温= Tambinet +(Rθja μ A x℃)= 55 +(14.2 x 2.631)= 92.36 μ A

    我想知道以上公式对我们来说是有意义的。  因为“5.8器件数据表中的按 Aby 封装热阻特性”中的注(1)如下所示:

    ℃…值是根据热仿真得出的、该仿真使用1W 的功率耗散和25 μ A 的环境温度

    当然,我们应该考虑上面的公式,不要考虑 PCB 或 spra953c.pdf 中提到的其他 PCB 的功率耗散

    我想℃92.36 μ s 以上是高估、合理或低估。

    此致、

    高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    计算正确。 我不确定 Rθja Δ T、如上所述、这是在25摄氏度的环境温度下计算得出的。
    我已经咨询了设计团队来详细说明这一点。 我们将收到任何反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复。

    此致、
    高