This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:C5000 EVM 和 USB 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663929/tms320c5515-c5000-evm-and-usb-questions

器件型号:TMS320C5515

大家好,

一所以色列大学的教授正在进行基于 TI 产品的项目、主要是 DSP。

他已向我们发送 了有关他使用 EVM 时遇到问题的完整说明。

报价:

我们正在尝试通过 USB 将 C5000 EVM 连接到串行端口(请参阅随附的文件)。

我们在将 PC 终端软件连接到 USB 时遇到严重问题。

如果您能帮助我们解决问题、我们将会很高兴。

 

:取消报价

请帮助他快速回复他的请求。

此致、

Arik.P.

AFAE、

以色列 Salese2e.ti.com/.../USB-_2D00_-TI-question.docxe2e.ti.com/.../4760.USB-_2D00_-TI-question.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是客户应该期望的支持级别吗?!

    Arik.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arik:

    不、不是。

    我们应该将这些线程链接在一起- https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p/606180/2231592#2231592

    USB CDC 示例适用于我。 驱动程序安装正确,就像设备管理器中显示的一样,与我一样。

    您能否让客户尝试使用 Tera Term 而不是 Putty? Tera Term 应该在下拉菜单中显示 COM 端口-他不应该键入它...

    我使用了 Win 7 64位操作系统。 他使用的是哪个版本?

    我在笔记本电脑上使用了高速和超高速 USB 端口。

    我严格遵循了此测试程序、并在 CSL_USB_CdcExample 的 CSL 目录中找到了该驱动程序。

    测试程序:

    *@Li 通过 USB 电缆将 C5535/15/17 EVM 与 PC 相连

    *@Li 打开 CCS 并连接目标(C5535/C5515/C5517 EVM)

    *@Li Open、构建 USB 程序并将其加载到目标

    *@Li 将 PLL 频率设置为100MHz

    *@Li 运行加载到目标上的程序

    *@Li 为 USB 设备安装 INF 文件(仅在首次运行时)

    *@Li 在正确的 USB 枚举之后,请检查控制面板-->系统-->硬件-->

    *  设备管理器-->端口(COM 和 LPT)查找 C5515_CDC_ACM_DEVICE。 COM 端口

    *  分配给 CDC ACM 设备、COM16说道

    *@Li 运行超级终端。 创建与 COM16的新连接

    *@Li 将新连接配置为所需的波特率、奇偶校验、位数等

    *@Li 无论您在超级终端中输入什么、测试程序都充当回声设备、

    *  它会将它们回送。 超级终端的用户输入将被发送到

    *  C5515 EVM、通过 CSL_CDC_BULK_OUT_EP (EP2 OUT)和从 C5515 EVM 输出到的数据

    *  将通过 USB CSL_CDC_BULK_IN_EP (中的 EP3)发送到超级终端。 您可以更改

    *  csl_cdc.h 中的实际端口号

    * @Li 在以下 PLL 频率下重复测试

    *   C5515:60MHz 和100MHz

    *   C5517:60MHz、100MHz、150MHz 和200MHz

    *   C5535 eZdsp:60MHz 和100MHz

    * @Li 在释放模式下重复测试

    *

    *\subsection USB7z  测试结果:

    *@应由主机 PC 检测到 Li USB CDC ACM 设备并应可访问该设备

      *通过终端应用程序(超级终端)

    *@使用键盘键入的 Li Data 和终端窗口上显示的数据应匹配

    *

    *====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    波特率设置显示在示例软件中。

    pHandle->cdcHandle.lineCoding.dwBaudRate = 0x00002580;// 9600波特

    pHandle->cdcHandle.lineCoding.wCharFormat = 0;// 1停止位

    pHandle->cdcHandle.lineCoding.wParityType = 0;//无奇偶校验

    pHandle->cdcHandle.lineCoding.wDataBits = 8;// 8位

    希望这对您有所帮助、
    标记