This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:TDA2 EVM 上 SV 演示的设置

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665627/rtos-tda2evm5777-setting-for-sv-demo-on-tda2-evm

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户尝试使用 VisionSDK v3.02中包含的预构建映像在 TDA2 EVM 上运行 SV 演示、并成功运行演示显示、但 SV 演示中仅显示1个摄像头。 您能告诉我运行 SV 演示所需的 Vision 子板和解串器板设置吗?

在我客户的显示屏中、

camera1和3 -空白。

摄像机2 -绿色(仅显示绿色)

camera4 -显示屏

当我相互更换摄像机时、会出现与上述相同的情况。(仅 显示 camera4、camera2为绿色)

客户的视觉板 SW3如下所示。

解串器板如下所示。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    TDA2xx 视觉应用板上 SW3中的 SW3开关设置不正确

    请参阅\vision_sdk\docs\UserGuides\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf。

    部分:2.3.2 LVDS MCV 用例硬件设置

    2.3.3捕获引脚设置

    对于4通道 LVDS 设置、SW3应按如下方式设置(用于 SRV)

    LVDS

    关闭

    关闭

    打开

    关闭

    关闭

    打开

    关闭

    打开

    此致、Shiju

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    更改 SW3设置后、我发现演示运行良好。 感谢您的支持。

    我对解串器板设置有疑问。 我发现演示在以下默认设置下运行良好。 这是正常的吗? 是否有任何有关解串器板的详细文档? 我在 Spectrum Digital 的网站上找不到任何解串器板文档。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SI
    默认跳线设置有效
    到今天为止,我们还没有这方面的任何文件,我们将计划增加这方面的情况

    此致、Shiju