This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:如何提高 Logitech C270 HD 摄像头的分辨率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171129/sk-tda4vm-how-do-i-increase-resolution-of-logitech-c270-hd-camera

器件型号:SK-TDA4VM

您好!

在 SK-TDA4VM 上、Logitech c270摄像头的默认分辨率非常低:

root@tda4vm-sk:~ v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats-ext
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
键入:Video Capture

[0]:'YUV'(YUYV 4:2:2)
大小:离散160x120
间隔:离散0.100s (10.000fps)

如何增加?

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    对迟交的答复表示歉意。 如果将 Logitech 摄像头与 Gstreamer 配合使用、那么指定管道本身的分辨率就足够了、如下所示:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=2! image/jpeg、width=960、height=720! 很棒! tiovxdlcolorconvert! VIDEO/x-RAW、FORMAT=NV12! 自动视频链接

    作为警告、摄像机必须在物理上支持所需的分辨率、您可以使用您在帖子中提到的"v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats-ext"命令找到该分辨率。 如果支持其他分辨率、此命令应列出更多分辨率。

    我建议查看我们的一些示例管道并参考管道的输入部分: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_04_00/exports/docs/data_flows.html

    此致、

    Takuma