请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 你(们)好
我正在使用 Arago 2021.09并尝试使 RNDIS 与 Windows 10 PC 一起运行。
使用 Ubuntu、它可以正常工作、没有任何问题。
对于 Windows 10,我尝试了 Microsoft 的几个 RNDIS 驱动程序,... 但没有得到。
设备管理器根据需要将设备显示为 RNDIS、但无法进行通信或 ping TI 设备。
几秒钟后,驱动程序在“Device Manager (设备管理器)”中丢失,并显示错误信息。
是否有办法与 Windows 连接?
是否有可用的特殊驱动程序?
BR
Klaus OTT