This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:Arago RNDIS -> Windows 10驱动程序

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170061/sk-am62-arago-rndis---driver-for-windows-10

器件型号:SK-AM62

你(们)好

我正在使用 Arago 2021.09并尝试使 RNDIS 与 Windows 10 PC 一起运行。

使用 Ubuntu、它可以正常工作、没有任何问题。

对于 Windows 10,我尝试了 Microsoft 的几个 RNDIS 驱动程序,...  但没有得到。

设备管理器根据需要将设备显示为 RNDIS、但无法进行通信或 ping TI 设备。

几秒钟后,驱动程序在“Device Manager (设备管理器)”中丢失,并显示错误信息。

是否有办法与 Windows 连接?
是否有可用的特殊驱动程序?

BR

Klaus OTT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以附加您收到的错误消息的屏幕截图吗? 由于我们(TI)无法支持 Windows 问题、因此我们在这方面的帮助可能有限。 也许在查看您的屏幕截图后、我们可能会有一个建议。

    此致、

    Schuyler