This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:主域中的 CAN 是否同时支持 CAN 和 CAN FD 模式

Guru**** 2538250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173126/tda4vm-whether-can-in-the-main-domain-supports-both-can-and-can-fd-modes

器件型号:TDA4VM
  • 我在主域中分别实现了 CAN 和 CAN FD 的通信

  • 我想知道主域的 CAN 是否可以同时支持 CAN 和 CAN FD 的通信。 如果是、则需要修改哪些参数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TDA4VM 中的 MCAN 控制器可以同时执行经典 CAN 和 CAN-FD。 传入或传出消息将具有 FDF 和 BRS 字段、用于指示消息是经典 CAN 还是 CAN-FD。

    此致

    Karan