你(们)好。
现在、我们基于 TI 的参考板("AM437X_SK_EVM_3K0009_REV1_2A_Schematic")设计了自己的 MPU 板
在 AM437X_SK_EVM_3K0009_REV1_2A_Schematic 上、TI 使用了"MT41K256M16HA-125 IT:E" DDR3L SDRAM。
现在、该产品不再生产。
因此、我们将尝试 更改为另一个类似的产品=> MT41K256M16TW-107 IT:P
两个 DDR3L 器件之间只有一个不同的部分=>关键时序参数、如下所示
MT41K256M16HA-125 IT:E:数据速率:1600

MT41K256M16TW-107 IT:P:数据速率:1866

以下是 AM4376的 DDR3和 DDR3L => 400MHz 时钟(DDR800数据速率)的规格
因此,如果我想使用比当前 DDR3L SDRAM 更快的内存,可以使用“MT41K256M16TW-107 IT:P”部件,而不会出现任何技术问题,
或者我需要更改与 DDR3L 相关的设置值。
请告诉我。
谢谢、