This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376 DDR3L SDRAM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171375/am4376-am4376-ddr3l-sdram

器件型号:AM4376

你(们)好。

现在、我们基于 TI 的参考板("AM437X_SK_EVM_3K0009_REV1_2A_Schematic")设计了自己的 MPU 板

在 AM437X_SK_EVM_3K0009_REV1_2A_Schematic 上、TI 使用了"MT41K256M16HA-125 IT:E" DDR3L SDRAM。

现在、该产品不再生产。

因此、我们将尝试 更改为另一个类似的产品=> MT41K256M16TW-107 IT:P

两个 DDR3L 器件之间只有一个不同的部分=>关键时序参数、如下所示

MT41K256M16HA-125 IT:E:数据速率:1600

MT41K256M16TW-107 IT:P:数据速率:1866

以下是 AM4376的 DDR3和 DDR3L => 400MHz 时钟(DDR800数据速率)的规格

因此,如果我想使用比当前 DDR3L SDRAM 更快的内存,可以使用“MT41K256M16TW-107 IT:P”部件,而不会出现任何技术问题,

或者我需要更改与 DDR3L 相关的设置值。

请告诉我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来新器件的额定频率更高、因此它很可能支持较低的400MHz 时钟速率。  不会出现技术问题、但我会与存储器供应商联系以确保兼容性。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James

    感谢您的快速响应。

    是的...通常、如果我使用比 DDR 最大频率更低的时钟、没有技术问题就可以。

    但我只想知道 CL 参数的差异。 11与13

    以下是  MT41K256M16TW-107 IT:P 数据表中的"模式寄存器0定义"

    对于 我现在使用的先前 MT41K256M16HA-125 IT:E 产品、似乎可以将 CAS 延迟更改为满足11。

    我是否需要更改11 CL 参数的模式、或者可以在不进行任何更改的情况下使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAS 延迟将取决于工作频率。  请参阅 DDR 数据表中的"速度箱"表。   

    此致、

    James