您好,香榭丽舍
我听说 TI BU 中的 AM62 SK EVM 与 CSI 摄像头配合使用。
您能为我们提供以下信息:
A.摄像机演示用户指南?
B.我们可以使用哪种摄像头模块? 从何处订购?
c. CSI 摄像机演示软件是否就绪?
BR RIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,香榭丽舍
我听说 TI BU 中的 AM62 SK EVM 与 CSI 摄像头配合使用。
您能为我们提供以下信息:
A.摄像机演示用户指南?
B.我们可以使用哪种摄像头模块? 从何处订购?
c. CSI 摄像机演示软件是否就绪?
BR RIO
您好、Rio、
[引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]A.摄像机演示用户指南?
[/报价]请参阅 AM62x Linux Academy、特别是以下章节:
[引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]B.我们可以使用哪种摄像头模块? 从何处订购?
[/报价]由于 AM62x 没有 ISP、我们建议使用具有内置 ISP 的传感器。 AM62x Linux SDK 具有适用于 OV5640传感器的驱动程序。 此外、AM62x SK-EVM 还具有 Raspberry PI 连接器。 因此、只有具有 Raspberry PI 连接器的摄像头模块才能在 AM62x SK-EVM 上工作。 以下摄像头模块已使用 AM62x SK-EVM 进行了测试:
但是 、我们看到 AM62x SK-EVM 上的这些模块存在一些连接问题。 在多个 EVM 上不能始终如一地探测传感器。 我们目前正在调试这个问题。
[引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]c. CSI 摄像机演示软件是否就绪?
[/报价]不确定演示软件的含义。 CSI-2 RX 驱动程序在 Linux SDK 中提供。
此致、
_________
您好、Rio、
我订购了一 个 ALINX AN5641、但配送延迟。 到目前为止、我们已经测试了3个不同的摄像头模块、它们都基于 OV5640传感器。 下面是对 AM62x SK-EVM 进行测试的摘要:
现在、我建议您使用 ALINX AN5641或 Tevi-OV5640C。 一旦我们测试了更多摄像头模块、我将更新您。
此致、
_________
您好、Rio、
如果您要评估 Tevi-OV5640C 模块、请记住、根据摄像头规格、默认时钟频率为24MHz。 您将需要修改器件树覆盖和设置 clock-frequency to <24000000>:
对于 ALINX AN5641、您可以按原样使用现有的 ov5640 DTS 覆盖层。
此致、
_________