This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:我们可以将哪个 CSI 摄像头用于 AM62 SK EVM?

Guru**** 2555710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm

器件型号:SK-AM62

您好,香榭丽舍

我听说 TI BU 中的 AM62 SK EVM 与 CSI 摄像头配合使用。

您能为我们提供以下信息:   

   A.摄像机演示用户指南?

   B.我们可以使用哪种摄像头模块? 从何处订购?

   c. CSI 摄像机演示软件是否就绪?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    [引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]

     A.摄像机演示用户指南?

    [/报价]

    请参阅 AM62x Linux Academy、特别是以下章节:

    [引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]

    B.我们可以使用哪种摄像头模块? 从何处订购?

    [/报价]

    由于 AM62x 没有 ISP、我们建议使用具有内置 ISP 的传感器。 AM62x Linux SDK 具有适用于 OV5640传感器的驱动程序。 此外、AM62x SK-EVM 还具有 Raspberry PI 连接器。 因此、只有具有  Raspberry PI 连接器的摄像头模块才能在 AM62x SK-EVM 上工作。 以下摄像头模块已使用 AM62x SK-EVM 进行了测试:

    但是 、我们看到 AM62x SK-EVM 上的这些模块存在一些连接问题。 在多个 EVM 上不能始终如一地探测传感器。 我们目前正在调试这个问题。  

    [引用 userid="85279" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136610/sk-am62-which-csi-camera-we-can-use-for-am62-sk-evm "]

    c. CSI 摄像机演示软件是否就绪?

    [/报价]

    不确定演示软件的含义。 CSI-2 RX 驱动程序在 Linux SDK 中提供。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的详细介绍。

    此摄像头软件问题何时会得到解决?

    您是否有适用于 SDK8.2的有效补丁?

    或者我们需要等待 SDK8.4?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    此问题与软件无关、而是与 EVM 相关的硬件问题。 我们目前尚未决定何时提供修复程序。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、没有办法通过摄像头宣传 AM62?

    如何在我们的注释中使用 AI/摄像头来确定更多 AM62?

    如果这是硬件问题、是否进行了硬件修改以解决它?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约

    让我在内部检查何时可以提供修复/解决方法。

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    另一个 OV5640摄像头模块由另一个小组在内部进行了测试: ALINX AN5641。 它与 AM62x SK-EVM 搭配使用时效果良好。 我将得到一个、并使用多个板对其进行测试。 如果它始终运行良好、则您可以使用此器件来推广 AM62。 我将在我完成测试后立即通知您。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    我订购了一 个 ALINX AN5641、但配送延迟。 到目前为止、我们已经测试了3个不同的摄像头模块、它们都基于 OV5640传感器。 下面是对 AM62x SK-EVM 进行测试的摘要:

    1. ALINX AN5641:测试了两个 、都正常工作
    2. 特维- OV5640C:一个已经过测试、工作正常
    3. Digilent PCAM 5C:测试了三个、只有一个工作正常可靠

    现在、我建议您使用 ALINX AN5641或 Tevi-OV5640C。 一旦我们测试了更多摄像头模块、我将更新您。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    好的、感谢您的努力。

    我们是否可以向您了解如何使用这两款摄像机: ALINX AN5641或 Tevi-OV5640C?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    由于这两个摄像头模块都基于 OV5640传感器、因此我们的 Processor SDK Linux 具有开箱即用的支持。  请参阅 AM62x Linux Academy、特别是以下章节:

    此致、
    _________
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们将订购这2个摄像头。

    PLZ 确认我们是否还需要为他们购买"连接电缆/转换器"?

    我们将关闭此 E2E、直到确认这2个摄像头测试正常。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    有任何反馈吗?

    -->普尔茨确认我们是否还需要为他们购买“连接电缆/转换器”?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    AM62x SK-EVM 具有一个15引脚 FFC 连接器。  ALINX AN5641和 Tevi-OV5640C 模块均配有15引脚 FFC 电缆。

    此外、我上周收到了我订购的 ALINX AN5641。 它可以与 AM62x SK-EVM 配合使用。  

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    谢谢,感谢您的反馈。

    在测试完成之前、我将关闭此项。

    BR RIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    没问题。 是的、请更新我们的测试信息。

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    如果您要评估 Tevi-OV5640C 模块、请记住、根据摄像头规格、默认时钟频率为24MHz。 您将需要修改器件树覆盖和设置  clock-frequency to <24000000>:

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk-csi2-ov5640.dts?h=ti-linux-5.10.y#n19

    对于  ALINX AN5641、您可以按原样使用现有的 ov5640 DTS 覆盖层。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianzhong:

    由于繁忙、我只能有时间继续工作。

    您可以拍摄 CSI 电缆连接的照片吗?

    我有 CSI 电缆单独与 OV 摄像头一起提供、但我不知道电缆连接方向。

    电缆两端都有蓝色/灰色、要将其连接到 EVM、我不确定哪个方向正确。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    如果您查看电路板上 CSI 连接器的内部、您应该能够看到一侧的引脚。 因此、确保带状电缆上的灰色侧(有引脚的触点)与 CSI 连接器内的引脚接触、或蓝色侧与 CSI 连接器的夹子侧接触。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jianzhong:

    谢谢、plz 等我的测试。

    如果它正常工作、我将关闭它。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Rio。

    谢谢、

    _________