This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、体验一下
启用 CONFIG_PRETERM 并在 TDA4VH 平台上运行`RCU-Torture` torture tests 时。 有时我们会观察到以下 RCU CPU 停止警告。
[15:13:07]root@J7-EVM:/run/media/mmcblk1p1 # insmod torture.ko
[15:13:12]root@j7-evm:/run/media/mmcblk1p1 insmod rcutorture.ko
[08:06:42][60830.687903] RCU-torture:RTC:0000f24553fd ver:614614 tfle:0 RTA:614614 rtaf:0 rtf:614605 rtmbe:0 rtbke:0 rtbre:0 RTBF:0 rbf:0 r1000 rtb:0 rbt:0 r205rtb:0 rbt:0:0 rbt:0:0 r20409nT:0:0:0 r205rbt:0:0
[08:06:42][60830.708581] RCU-酷刑:阅读器管:133426404760 2118331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[08:06:42][60830.715735] RCU-酷刑:读卡器批次:133422733238 5792891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[08:06:42][60830.722981] RCU-酷刑:自由循环:614613 614613 614612 614611 614610 614609 614608 614607 614606 614605 0
[08:06:42][60830.733964]??? 写入器停止状态 RTWS_STTOutter (8) g4639925 f0x0 ->状态0x1 CPU 4.
[08:06:42][60830.742578] RCU:RCU_PRETER: Wait state:RCU_GP_WAIT_FQS (5)-> state:0x402 delta -> gp_activity 2 -> gp_req_activity 3642057 -> gp_WAKE_TIME13151 -> seq_WAKE_4639925->需要的 GP_4632_flags_0x9932>Q_4625->需要的标记
[08:06:42][60830.742584] RCU:RCU_node 0:7 -> gp_seq 4639925 -> gp_seq_needed 4639932
[08:06:42][60830.742590] RCU:CPU 0 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742596] RCU:CPU 1 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742602] RCU:CPU 2 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742607] RCU:CPU 3 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742612] RCU:CPU 5 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742618] RCU:CPU 6 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742624] RCU:CPU 7 -> gp_seq_needed 4639932
[08:06:42][60830.742631] RCU:自引导以来调用的 RCU 回调:223104966
[08:06:42][60830.742638] RCU_Tasks:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K.
[08:06:42][60830.742645] RCU_Tasks_粗 鲁:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K.
[08:06:42][60830.742653] RCU_Tasks_trace:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K. N0 h:0/0/0起
[08:06:42][60841.139879] RCU:信息:RCU_Preempt Detected detects on CPU/ tasks:
[08:06:42][60841.145967] RCU:4-...0:(19个周期的这个 GP) idle=33A/1/0x4000000000000000 softirq=3058565/3058567 fqs=1347361
[08:06:42]][60841.156032](由3个检测到、t=364661 jiffies、g=4639925、q=4273405)
[08:06:42][60841.156035] CPU 4的任务转储:
[08:06:42][60841.156039]任务:RCU_Torture_rea 状态:S 栈:0 pid:619 PPID:2个标志:0x0000002a
[08:06:42][60841.156047]呼叫跟踪:
[08:06:42][60841.156058]_switch_TO+0xc0/0x118
[08:06:42][60841.156062] 0xff000b7e46a080
谢谢、
Quantli
您好!
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4361033 #4361033"]您正在使用哪款 SDK?[/quot]TDA4VH SDK8.2.2
谢谢
Quantli
您好!
内核使用以下 RCU 配置进行编译:
编号
# RCU 子系统
编号
CONFIG_TRE_RCU=y
CONFIG_PRETER_RCU=y
CONFIG_RCU_experi=y
CONFIG_SRCU=y
CONFIG_TRE_SRCU=y
CONFIG_Tasks_RCU_generic=y
CONFIG_Tasks_RCU=y
CONFIG_Tasks_粗 鲁_RCU=y
CONFIG_Tasks_trace_RCU=y
CONFIG_RCU_STALL_COMON=y
CONFIG_RCU_Need_SEGCBLIST=y
CONFIG_RCU_FANOUT=64
CONFIG_RCU_FANOUT_LEVE_16
未设置# CONFIG_RCU_FAST_NO_Hz
CONFIG_RCU_BOOST=y
CONFIG_RCU_BOOST_DELAY=500
未设置# CONFIG_RCU_NOCB_CPU
未设置# CONFIG_TASE_TRACE_READ_MB
RCU 子系统的#结束
编号
# RCU 调试
编号
CONFIG_FICE_RCU=y
未设置# CONFIG_FICE_RCU_list
CONFIG_Torture_test=m
CONFIG_RCU_SCALE_TEST = m
CONFIG_RCU_Torture_test=m
未设置# CONFIG_RCU_REF_SCALE_TEST
CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
CONFIG_RCU_TRACE=y
CONFIG_RCU_EQS_DEBUG=y
未设置# CONFIG_RCU_STRICT_GRAM_PERIOD
RCU 调试结束
编号
#锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
编号
CONFIG_LOCK_debuging_support=y
CONFIG_FICE_LOCIN=y
未设置# CONFIG_FICE_RAW_LOCK_STENGATE
未设置# CONFIG_LOCK_STAT
CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量= y
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK = y
CONFIG_DEBUG_互 斥量= y
CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH=y
CONFIG_DEBUG_RWSEMS=y
CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC=y
CONFIG_LOCKDEP=y
# CONFIG_DEBUG_LOCKDEP 未设置
# CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
未设置# CONFIG_LOCK_Torture_test
未设置# CONFIG_WW_mutex_selftest
未设置# CONFIG_SCF_Torture_test
未设置# CONFIG_CSD_LOCK_WAIT_DEBUG
锁定调试结束(自旋锁、互斥体等)
谢谢
Quantli
您好、Quanti、
感谢您提供详细信息。 最后几个问题。
15:13:07]] root@J7-EVM:/run/media/mmcblk1p1 # insmod torture.ko
[15:13:12]root@j7-evm:/run/media/mmcblk1p1 insmod rcutorture.ko
[/报价]另一个建议是、您能否持续运行 memtester 并检查是否存在任何问题?
此致、
基尔西
大家好、 Keerty
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4366203 #4366203"]插入上述2个模块足以重现问题,或者您需要并行运行任何其他测试用例?是的、 上述2个模块的插入非常好、足以重现问题。 该问题将在(__LW_AT__每次约5-10小时)。吸入2个模块后出现
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4366203 #4366203"]另一个建议是,您是否可以连续运行 memtester 并检查是否存在任何问题?[/quot]感谢您的建议 ,我正在运行 memtester。 如果有问题、我会给您回复。
谢谢
Quantli
大家好、 Keerty
memtester test。无问题
谢谢
Quantli
您好!
感谢您的确认、这样 DDR 就不会出现问题。 这是否会影响您的任何用户案例?
此致、
基尔西
大家好、 Keerty
在运行设计验证测试(系统满载)且系统卡住时、RCU CPU 停止扭曲。
[CPU7] Time:Thread 2.724192 FEQ :1970 MHz Real:2.797871 带宽:40.815072 Gb/s
[CPU4]时间:线程2.702266s FEQ:1986 MHz 实际值:2.822112s[17755.387587] RCU:信息:RCU_PREOPTH 检测到 CPU /任务上的停止:
[17755.393728] RCU: 5-...0:(1个周期的这个 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1250644
[17818.407590] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks (RCU_preempt 检测到 CPU /任务上的停转):
[17818.413727] RCU: 5-...0:(1个周期的 GP) idle=51e/1/0x400000000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1257695
[17881.427584] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks:
[17881.433730] RCU: 5-...0:(1个周期的这个 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1264853
[17944.447602] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks (RCU_preempt 检测到 CPU /任务上的停转):
[17944.453721] RCU: 5-...0:(1个周期的 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1271935
[18007.467583] RCU:信息:RCU_Preempt Detected sected sidks on CPU/ tasks:
谢谢
Quantli
Keerthy J、我在尝试在 TDAVH、PSDKR v8.2.2上支持8个以上摄像头时遇到了类似的问题
在我看来、通过在 tiovx 和单个过来的应用程序中启用 CSIRx2 J7_Capture.h、这个问题可能会再次出现
大家好、 Keerty
我们尝试在 TDA4VH EVM 板上运行 ti-linux-kernel-08.05.00.004 (5.10.153)以执行 RCU 应力测试(运行 Linux 的8核 A72)、 也会重现此问题。
日志参见附件。
谢谢
您好!
非常感谢您试用最新的 SDK! 我们一直在进行多个根本的实验、导致了这个问题。
我们已邀请硬件专家对此进行研究。 我们将随时向您发布最新消息。
此致、
基尔西
Quan、您好!
根据您的测试观察结果、崩溃需要多长时间? 它是否在15分钟内持续崩溃? 我看到 GRO 您的日志大约需要766秒。 这是一致的吗?
此致、
基尔西
大家好、 Keerty
实际发生时间范围为10分钟到10小时以上,我们有另一个运行10小时的日志,但有一个例外。
谢谢
您好!
您是否启用了这些模块? 您是否启用了所有远程内核? 您能不能尝试一下
是否已禁用所有模块? 我们正在尝试并行实验。
-凯尔西
大家好、 Keerty
模块和 远程内核 已启用,我们将 在 禁用所有模块的情况下进行实验。
谢谢