This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、体验一下
启用 CONFIG_PRETERM 并在 TDA4VH 平台上运行`RCU-Torture` torture tests 时。 有时我们会观察到以下 RCU CPU 停止警告。
[15:13:07]root@J7-EVM:/run/media/mmcblk1p1 # insmod torture.ko
[15:13:12]root@j7-evm:/run/media/mmcblk1p1 insmod rcutorture.ko
[08:06:42][60830.687903] RCU-torture:RTC:0000f24553fd ver:614614 tfle:0 RTA:614614 rtaf:0 rtf:614605 rtmbe:0 rtbke:0 rtbre:0 RTBF:0 rbf:0 r1000 rtb:0 rbt:0 r205rtb:0 rbt:0:0 rbt:0:0 r20409nT:0:0:0 r205rbt:0:0
[08:06:42][60830.708581] RCU-酷刑:阅读器管:133426404760 2118331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[08:06:42][60830.715735] RCU-酷刑:读卡器批次:133422733238 5792891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[08:06:42][60830.722981] RCU-酷刑:自由循环:614613 614613 614612 614611 614610 614609 614608 614607 614606 614605 0
[08:06:42][60830.733964]??? 写入器停止状态 RTWS_STTOutter (8) g4639925 f0x0 ->状态0x1 CPU 4.
[08:06:42][60830.742578] RCU:RCU_PRETER: Wait state:RCU_GP_WAIT_FQS (5)-> state:0x402 delta -> gp_activity 2 -> gp_req_activity 3642057 -> gp_WAKE_TIME13151 -> seq_WAKE_4639925->需要的 GP_4632_flags_0x9932>Q_4625->需要的标记
[08:06:42][60830.742584] RCU:RCU_node 0:7 -> gp_seq 4639925 -> gp_seq_needed 4639932
[08:06:42][60830.742590] RCU:CPU 0 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742596] RCU:CPU 1 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742602] RCU:CPU 2 -> gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742607] RCU:CPU 3 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742612] RCU:CPU 5 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742618] RCU:CPU 6 ->gp_seq_needed 4639928
[08:06:42][60830.742624] RCU:CPU 7 -> gp_seq_needed 4639932
[08:06:42][60830.742631] RCU:自引导以来调用的 RCU 回调:223104966
[08:06:42][60830.742638] RCU_Tasks:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K.
[08:06:42][60830.742645] RCU_Tasks_粗 鲁:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K.
[08:06:42][60830.742653] RCU_Tasks_trace:RTGS_WAIT_CBS (11)、自15207685 g:0 I:0/0 K. N0 h:0/0/0起
[08:06:42][60841.139879] RCU:信息:RCU_Preempt Detected detects on CPU/ tasks:
[08:06:42][60841.145967] RCU:4-...0:(19个周期的这个 GP) idle=33A/1/0x4000000000000000 softirq=3058565/3058567 fqs=1347361
[08:06:42]][60841.156032](由3个检测到、t=364661 jiffies、g=4639925、q=4273405)
[08:06:42][60841.156035] CPU 4的任务转储:
[08:06:42][60841.156039]任务:RCU_Torture_rea 状态:S 栈:0 pid:619 PPID:2个标志:0x0000002a
[08:06:42][60841.156047]呼叫跟踪:
[08:06:42][60841.156058]_switch_TO+0xc0/0x118
[08:06:42][60841.156062] 0xff000b7e46a080
谢谢、
Quantli
您好!
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4361033 #4361033"]您正在使用哪款 SDK?[/quot]TDA4VH SDK8.2.2
谢谢
Quantli
您好!
内核使用以下 RCU 配置进行编译:
编号
# RCU 子系统
编号
CONFIG_TRE_RCU=y
CONFIG_PRETER_RCU=y
CONFIG_RCU_experi=y
CONFIG_SRCU=y
CONFIG_TRE_SRCU=y
CONFIG_Tasks_RCU_generic=y
CONFIG_Tasks_RCU=y
CONFIG_Tasks_粗 鲁_RCU=y
CONFIG_Tasks_trace_RCU=y
CONFIG_RCU_STALL_COMON=y
CONFIG_RCU_Need_SEGCBLIST=y
CONFIG_RCU_FANOUT=64
CONFIG_RCU_FANOUT_LEVE_16
未设置# CONFIG_RCU_FAST_NO_Hz
CONFIG_RCU_BOOST=y
CONFIG_RCU_BOOST_DELAY=500
未设置# CONFIG_RCU_NOCB_CPU
未设置# CONFIG_TASE_TRACE_READ_MB
RCU 子系统的#结束
编号
# RCU 调试
编号
CONFIG_FICE_RCU=y
未设置# CONFIG_FICE_RCU_list
CONFIG_Torture_test=m
CONFIG_RCU_SCALE_TEST = m
CONFIG_RCU_Torture_test=m
未设置# CONFIG_RCU_REF_SCALE_TEST
CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
CONFIG_RCU_TRACE=y
CONFIG_RCU_EQS_DEBUG=y
未设置# CONFIG_RCU_STRICT_GRAM_PERIOD
RCU 调试结束
编号
#锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
编号
CONFIG_LOCK_debuging_support=y
CONFIG_FICE_LOCIN=y
未设置# CONFIG_FICE_RAW_LOCK_STENGATE
未设置# CONFIG_LOCK_STAT
CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量= y
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK = y
CONFIG_DEBUG_互 斥量= y
CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH=y
CONFIG_DEBUG_RWSEMS=y
CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC=y
CONFIG_LOCKDEP=y
# CONFIG_DEBUG_LOCKDEP 未设置
# CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
未设置# CONFIG_LOCK_Torture_test
未设置# CONFIG_WW_mutex_selftest
未设置# CONFIG_SCF_Torture_test
未设置# CONFIG_CSD_LOCK_WAIT_DEBUG
锁定调试结束(自旋锁、互斥体等)
谢谢
Quantli
您好、Quanti、
感谢您提供详细信息。 最后几个问题。
15:13:07]] root@J7-EVM:/run/media/mmcblk1p1 # insmod torture.ko
[15:13:12]root@j7-evm:/run/media/mmcblk1p1 insmod rcutorture.ko
[/报价]另一个建议是、您能否持续运行 memtester 并检查是否存在任何问题?
此致、
基尔西
大家好、 Keerty
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4366203 #4366203"]插入上述2个模块足以重现问题,或者您需要并行运行任何其他测试用例?是的、 上述2个模块的插入非常好、足以重现问题。 该问题将在(__LW_AT__每次约5-10小时)。吸入2个模块后出现
[引用 userid="274047" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137990/tda4vm-tda4vh-rcu-cpu-stall-warning/4366203 #4366203"]另一个建议是,您是否可以连续运行 memtester 并检查是否存在任何问题?[/quot]感谢您的建议 ,我正在运行 memtester。 如果有问题、我会给您回复。
谢谢
Quantli
大家好、 Keerty
memtester test。无问题
谢谢
Quantli
大家好、 Keerty
在运行设计验证测试(系统满载)且系统卡住时、RCU CPU 停止扭曲。
[CPU7] Time:Thread 2.724192 FEQ :1970 MHz Real:2.797871 带宽:40.815072 Gb/s
[CPU4]时间:线程2.702266s FEQ:1986 MHz 实际值:2.822112s[17755.387587] RCU:信息:RCU_PREOPTH 检测到 CPU /任务上的停止:
[17755.393728] RCU: 5-...0:(1个周期的这个 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1250644
[17818.407590] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks (RCU_preempt 检测到 CPU /任务上的停转):
[17818.413727] RCU: 5-...0:(1个周期的 GP) idle=51e/1/0x400000000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1257695
[17881.427584] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks:
[17881.433730] RCU: 5-...0:(1个周期的这个 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1264853
[17944.447602] RCU:信息:RCU_Preempt Detected secteds on CPU/ tasks (RCU_preempt 检测到 CPU /任务上的停转):
[17944.453721] RCU: 5-...0:(1个周期的 GP) idle=51e/1/0x40000000000000000002 softirq=202913/202914 fqs=1271935
[18007.467583] RCU:信息:RCU_Preempt Detected sected sidks on CPU/ tasks:
谢谢
Quantli
大家好、 Keerty
我们尝试在 TDA4VH EVM 板上运行 ti-linux-kernel-08.05.00.004 (5.10.153)以执行 RCU 应力测试(运行 Linux 的8核 A72)、 也会重现此问题。
日志参见附件。
谢谢
大家好、 Keerty
实际发生时间范围为10分钟到10小时以上,我们有另一个运行10小时的日志,但有一个例外。
谢谢
您好!
您是否启用了这些模块? 您是否启用了所有远程内核? 您能不能尝试一下
是否已禁用所有模块? 我们正在尝试并行实验。
-凯尔西
大家好、 Keerty
模块和 远程内核 已启用,我们将 在 禁用所有模块的情况下进行实验。
谢谢