您好、专家、
在 AM64x_Power_Estimation Excel 中、CPSW RGMII 启用或禁用仅更改 SOC_DVDD3V3值、但在数据表中、CPSW RGMII 可以支持1.8V 和3.3V。
客户想知道估算 Excel 的原因、如果他们选择 RGMII 为1.8V、如何在 Excel 上计算它。
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
在 AM64x_Power_Estimation Excel 中、CPSW RGMII 启用或禁用仅更改 SOC_DVDD3V3值、但在数据表中、CPSW RGMII 可以支持1.8V 和3.3V。
客户想知道估算 Excel 的原因、如果他们选择 RGMII 为1.8V、如何在 Excel 上计算它。
Thomas
尊敬的 Thomas:
AM64中的 RGMII IP 与 AM62中使用的 IP 相同。 AM64 PET 是在 AM62 PET 之前发布的。
与 AM64 PET 不同、AM62 PET 支持 RGMII 的1.8和3.3V 模式。
请参阅下面 AM62 PET 的链接、并告诉我您是否对 RGMII 进行1.8V 操作建模时遇到任何问题。
https://www.ti.com/tool/AM62X-PET-CALC
此致、
Colin