This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:AM6412 CPSW RGMII 电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166124/am6412-am6412-cpsw-rgmii-voltage

器件型号:AM6412

您好、专家、

在 AM64x_Power_Estimation Excel 中、CPSW RGMII 启用或禁用仅更改 SOC_DVDD3V3值、但在数据表中、CPSW RGMII 可以支持1.8V 和3.3V。

客户想知道估算 Excel 的原因、如果他们选择 RGMII 为1.8V、如何在 Excel 上计算它。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    有更新吗?

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    抱歉。 由于朱莉的职责,我一周都没能上班。 我目前还没有更新。 我将在下周进一步研究这一点后继续跟进。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    AM64中的 RGMII IP 与 AM62中使用的 IP 相同。 AM64 PET 是在 AM62 PET 之前发布的。

    与 AM64 PET 不同、AM62 PET 支持 RGMII 的1.8和3.3V 模式。

    请参阅下面 AM62 PET 的链接、并告诉我您是否对 RGMII 进行1.8V 操作建模时遇到任何问题。  

    https://www.ti.com/tool/AM62X-PET-CALC

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 科林

    在 AM64x_Power_Estimation Excel 中 、问题是 AM64x PET 中的 CPSW 配置只能支持3.3V、而 AM62x_PET 可以将 CPSW 配置为3.3V 或1.8V、我们能否在 AM62x PET 等 AM64x PET 中修复此错误?

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    推动 AM64和 AM62 PET 基础的 PET 设计师最近离开了 TI。 在 AM64 PET 中实施新模式需要更新架构级别。 这种不重要的更新在不久的将来不会有时间解决。

    此致、

    Colin