This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:使用 TPS65218D0重新设计 PCB 后出现随机启动故障

Guru**** 1492485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164230/am3358-random-boot-failure-after-pcb-redesigned-with-tps65218d0

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65218D0TPS65218

您好 TI  

一位客户报告了在按如下方式更改 PMIC 和存储设备后出现的随机引导故障问题。

* PMIC:TPS65217C -> TPS65218D0PHPT

* SD/MMC:eMMC 4GB -> SD 卡

* RAM:DDR3使用的方法与以前相同

症状1:在引导过程中有时会输出附件等消息,并且系统会挂起。

e2e.ti.com/.../1.-normal-booting-log.txte2e.ti.com/.../2.-abnormal-booting-log.txte2e.ti.com/.../3.-normal-booting-log-using-TPS65217C-PMIC.txte2e.ti.com/.../4.-abnormal-booting-log_2D00_2.txt

 

症状2: 编译由系统操作的应用程序(gcc)时会重新启动

-> 此时、MCU 重新启动并将其重置为 DDR3。

-> MCU 自己的电源和控制引脚处于正常状态。 (它们不会在正常工作条件下移动

症状3: 正常引导后偶尔会重新引导。

->  即使他们检查了电源和时钟、也没有发现任何异常情况、即使在上述情况下也是如此。
请告诉我他们应该设定调试点的方向。

BTW。 更改前 PMIC (TPS65217C)的正常引导日志文件与更改后 PMIC (TPS65218D0PHPT)的正常引导日志文件相比、存在以下差异。

正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。

[0.384644]   OMAP2_mbox_probe:不支持平台

[0.540300]   tps65217-BL tps65217-BL:未提供平台数据

[0.603613]   bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#0:找不到 Cape

[0.640722]   bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#1:找不到 Cape

[0.677830]   bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#2:找不到 Cape

[0.714939]   bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#3:找不到 Cape

[0.735600]   omap_hsmmc MMC.5:of _parse_phandle_with _args of 'resset'失败

[0.771014]   LDO3:不允许运行

[0.775072]   omap_hsmmc MMC.11:无法设置稳压器 OCR (-1)

[0.806990]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:44e10800.pinmux 已请求引脚44e10854;无法申请 GPIO-LED.8

[0.818663]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚21 (GPIO-LED.8)状态-22

[0.825951]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法请求器件 pinctrl-single 上的引脚21

请检查问题可能是什么。 此处附上了他们的原理图。

e2e.ti.com/.../beaglebone_5F00_licomm_5F00_v2_5F00_00_5F00_20220912.pdfe2e.ti.com/.../lc_5F00_bbl_5F00_mpu_5F00_mot_5F00_v2_5F00_00.pdf

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    看起来崩溃是随机发生的、这似乎表明电路板有问题。 我将您的查询路由至我们的硬件专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、  

    感谢您分配该主题。

    感谢您提供原理图。 让我回顾一下输入内容。 并返回。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  

    作为附加日志、它显示在重新引导期间可以观察到看门狗复位、如下所示。

    CPU :AM335X-GP 修订版2.1

    I2C:  就绪

    DRAM: 512 MiB

    复位源:发生了看门狗复位。

    复位源:发生上电复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您的参与。

    是否有客户在 更新内存和  PMIC 之前构建了之前版本的电路板的想法?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    是的、他们在 BBB 电路板设计之后、构建了基于4GB-eMMC 的 CPU 板以及 TPS65217。

    他们怀疑 TPS65218D0新 PMIC μ^^出现此问题、未对驱动程序进行适当修改。

    他们首先想知道为什么新的 PCB 会发出有问题的日志消息、即使是 BBB 社区的 Debian 版本。

    如果引导加载程序和内核驱动程序与 PSDK Linux 相同、 请检查上面显示有问题日志的原因。 根据客户需求通过日志审核指明有问题的硬件区域。^^

    此致、  
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack

    感谢您的参与。

    我假设客户已在新电路板上执行了 PMIC 相关测试、情况良好。

    TPS65218D0新 PMIC -客户是否对硬件有问题或 驾驶员侧发现此问题更严重?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相信客户未对新 PMIC 进行充分测试
    我询问是否未应用驱动程序修改、因为在使用 TPS65217时没有发生日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack

    感谢您的注意和理解。

    我必须在内部联系软件资源、以验证驱动程序是否已更新。

    请期待一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack

    我将重新分配给 PMIC 团队以提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    我是 PMIC 团队的一员、为 TPS65218D0器件提供支持。 我将首先回顾您提供的客户原理图的 PMIC 部分。 您可以在本周晚些时候获得原理图审阅反馈。 同时、您是否可以让客户验证 PMIC 上的各种电源轨是否输出预期电压?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    除了 Garrett 在前一条消息中要求的内容之外、您还能检查对 PMIC GPIO1/2/3的期望是什么? 下面的捕获显示了 TPS65218D0型号上的默认设置(用红色箭头突出显示)。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我要求客户测量电源轨。 但他们说、在预期电压下、电源轨正常。  

    让我再次要求他们捕获各种电源轨、包括 PMIC GPIO1/2/3的预期。   

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    有关 PMIC 部分设计的原理图审阅、请参阅我在下面的评论。 通常、它看起来基本上是正确的。   

    • 在 TI 参考设计中、连接到 DCDC2的 VDD_MPU 和连接到 DCDC1的 VDD_CORE、这些电源轨在客户原理图中翻转。 这可能是有意的、但我想指出、需要客户进行验证。  
    • GPO2引脚似乎缺少与使用100k Ω 电阻器的3.3V 上拉电阻器的连接  
    • DC34_SEL 引脚电阻器不同于参考设计。 DCDC3 = 1.5V 正确配置吗? 在参考设计中、DCDC3设置为1.35V。  

    此致、

    Garrett