Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
团队、
编码器 API 现在有一个限制、它是一个重要的阻止程序。 我们需要有一种方法在编码配置文件之间切换(主要是 hgih-profile 和 base-profile)。 请参见下面的。
我们还看到 H264编码器驱动程序的另一个问题:没有 V4L2控制来选择编码配置文件。 我们需要为 h264设置基本配置文件(通常我们需要能够选择配置文件)。
现在、默认情况下、只有高配置文件设置可用、V4L2控制列表受限、并且没有配置文件设置选项:
v4l2-ctl --list-CtrlS --device=/dev/video1
GOP_SIZE 0x009909cb (int):最小值=1最大值=7200步进=1默认值=1800值=1800
VIDEO_bitrate 0x009909CF (int):min=50000 max=100000000 step=1 default=500000 value=0
h264_i_period 0x00990a66 (int):min=1 max=600 step=1 default=30 value=0