This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:修改 j721e CAN 分析演示、以将 MCU MCAN0和主 MCAN0用于 mcu1_0

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMTCAN1043TCA6424A

我 正在研究需要修改 CAN 性能评测演示的概念验证。 主域和 MCU 域需要配置为 直接使用 CAN 端口进行通信。 第一步是让演示在  外部回送模式下在 mcu1_0和 MCU2_1上工作。 但是 、我在 J721e EVM 上工作、仅使用通用处理器板和 SOM、不使用 GESI 扩展板。

由于 MCU 域中只有两个 CAN 端口、因此可以在 mcu1_0上运行演示。 MCU MCAN0和 MCU MCAN1均通过 J31和 J30上的接头进行暴露。 但是、主域 MCU2_1上的演示配置为使用 MCAN4和 MCAN9。 这些接头仅可通过 GESI 扩展板进行访问。

我想修改 MCU2_1的演示以使用 MCAN0和 MCAN2、因为它们暴露在 J28和 J27接头处的通用处理器板上。 我对 CAN_Cfg 进行了必要的添加、但在 CANApp_Startup 中遇到了困难。 基于 TRM、以下应该是正确的 MCAN0和 MCAN2焊盘配置/多路复用:

/* MAIN MCAN 0 Tx PAD configuration */
regVal = 0x60000U;
CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C20CU, regVal);
/* MAIN MCAN 0 Rx PAD configuration */
regVal = 0x60000U;
CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C208U, regVal);
/* MAIN MCAN 2 Tx PAD configuration */
regVal = 0x60003U;
CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C1F4U, regVal);
/* MAIN MCAN 2 Rx PAD configuration */
regVal = 0x60003U;
CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C1F0U, regVal);

但是、当我启用这些收发器时、我对正在发生的情况感到困惑。 我知道以下代码启用某些 GPIO 引脚的输出、但我无法理解原因:

/* Pin mux for CAN STB used in GESI board */
regVal = 0x20007U;
CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C0F4U, regVal);
/* Take MCAN transceiver out of STB mode for MCAN0 */
/* Set Pin direction to output */
regVal = CSL_REG32_RD(CSL_GPIO0_BASE + 0x38U);
regVal &= (~(1U << 0x1BU));
CSL_REG32_WR(CSL_GPIO0_BASE + 0x38U, regVal);
/* Drive Pin to Low */
Dio_WriteChannel(CAN_TRCV_MAIN_DOMAIN_4_9_11, STD_LOW);
/* Read Pin level */
dioPinLevel[0] = Dio_ReadChannel(CAN_TRCV_MAIN_DOMAIN_4_9_11);
/*Read back the pin levels to ensure transceiver is enabled*/
if (STD_LOW != dioPinLevel[0U])
{
    AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, MSG_APP_NAME
    " Error in Enabling CAN Transceiver Main Domain Inst 4,9,11!!!\n");
}
else
{
    AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, MSG_APP_NAME
    " Successfully Enabled CAN Transceiver Main Domain Inst 4,9,11!!!\n");
}

有人能否向正确的方向指出这些 GPIO 引脚如何与 MCAN 引脚交互?  文件的其余部分似乎是为了通过 I2C 与 GESI 板通信、这些引脚的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在尝试配置 mcu1_0的外部回送演示、以便从 MCU MCAN0发送并在主 MCAN0上接收。 我知道 GPIO 引脚用于使能和待机线路。

    但是、即使现在我已经关闭了主 MCAN0的所有 MCU MCAN1接收代码、我的构建也不起作用。 它编译良好、看起来在电路板上运行、但不会发生传输。 我认为我的问题是配置邮箱。

    CAN_Cfg.c:

    /* HW Filter structure for all configsets */
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_3_CanHwFilter_0 =
    {
        177U,  /*CanHwFilterCode*/
        4294967295U,  /*Filter Mask*/
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_4_CanHwFilter_0 =
    {
        176U,  /*CanHwFilterCode*/
        4294967295U,  /*Filter Mask*/
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_5_CanHwFilter_0 =
    {
        192U,  /*CanHwFilterCode*/
        4294967295U,  /*Filter Mask*/
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_6_CanHwFilter_0 =
    {
        193U,  /*CanHwFilterCode*/
        4294967295U,  /*Filter Mask*/
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_8_CanHwFilter_0 =
    {
        192U,  /*CanHwFilterCode*/
        4294967295U,  /*Filter Mask*/
    };
    
    /*List of the HW Filter structures */
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        *CanConfigSet_CanHardwareObject_3_HwFilterConfigList[]=
    {
        &CanConfigSet_CanHardwareObject_3_CanHwFilter_0,
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        *CanConfigSet_CanHardwareObject_4_HwFilterConfigList[]=
    {
        &CanConfigSet_CanHardwareObject_4_CanHwFilter_0,
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        *CanConfigSet_CanHardwareObject_5_HwFilterConfigList[]=
    {
        &CanConfigSet_CanHardwareObject_5_CanHwFilter_0,
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        *CanConfigSet_CanHardwareObject_6_HwFilterConfigList[]=
    {
        &CanConfigSet_CanHardwareObject_6_CanHwFilter_0,
    };
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_HwFilterType
        *CanConfigSet_CanHardwareObject_8_HwFilterConfigList[]=
    {
        &CanConfigSet_CanHardwareObject_8_CanHwFilter_0,
    };
    
    
    /* All the Mailbox objects(MB's) will be defined here for all config sets */
        CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_0 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        1U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_TX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_0,  /* Controller */
    	NULL_PTR,  /* List of HW Filter structs */
        0U,   /* Hw Filter Count */
        204U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    	CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_1 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        1U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_TX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_0,  /* Controller */
    	NULL_PTR,  /* List of HW Filter structs */
        0U,   /* Hw Filter Count */
        204U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    	CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_2 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        1U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_TX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_2,  /* Controller */
    	NULL_PTR,  /* List of HW Filter structs */
        0U,   /* Hw Filter Count */
        204U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    		CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_3 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        0U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_RX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_0,  /* Controller */
        CanConfigSet_CanHardwareObject_3_HwFilterConfigList,  /* List of HW Filter structs */
        1U, /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    	CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_4 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        1U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_RX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_2,  /* Controller */
        CanConfigSet_CanHardwareObject_4_HwFilterConfigList,  /* List of HW Filter structs */
        1U, /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    		CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_5 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        1U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	1U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_RX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_0,  /* Controller */
        CanConfigSet_CanHardwareObject_5_HwFilterConfigList,  /* List of HW Filter structs */
        1U, /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    	CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_6 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        0U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        12U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_RX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_2,  /* Controller */
        CanConfigSet_CanHardwareObject_6_HwFilterConfigList,  /* List of HW Filter structs */
        1U, /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_7 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        0U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        1U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_TX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_2,  /* Controller */
    	NULL_PTR,  /* List of HW Filter structs */
        0U,   /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };
    
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_NON_CONST static Can_MailboxType
        CanConfigSet_CanHardwareObject_8 =
    {
        0U,  /*  CanHandleType 0=Full, 1=Basic */
        0U,  /* CanIdType 0=standard 1=Extended 2=Mixed*/
    	0U,  /* HwHandle i.e Mailbox - Hw object in the controller */
    
    
        1U,   /* Length of the Mailbox */
        CAN_MAILBOX_DIRECTION_RX,  /* CanObjectType - Direction of Mailbox*/
        &CanConfigSet_PC_CanController_2,  /* Controller */
        CanConfigSet_CanHardwareObject_8_HwFilterConfigList,  /* List of HW Filter structs */
        1U, /* Hw Filter Count */
        0U,   /* Padding value for CAN FD message */
    	(boolean)FALSE,   /* CanHardwareObjectUsesPolling */
    };

    我交换了主 MCAN0的所有 MCU MCAN1标识符、但不能确信这是正确的。 我没有更改任何滤波器。 是否有人可以向我指出资源、以了解如何配置邮箱硬件对象? 或者将 mcu1_0外部环回演示转换为在 MCU MCAN0上传输和在主 MCAN0上接收的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终目标是将 mcu1_0外部环回 CAN 性能评测演示转换为 使用主 MCAN0作为接收收发器、而不是 MCU MCAN1。 我已尝试执行 此相关帖子中的步骤

    1、将使用的实例的寄存器中断  

    CAN_CONFIG_DATA_SECTION_CONST const struct Can_ControllerStruct_PC
        CanConfigSet_PC_CanController_2 =
    {
        CanConf_CanController_CanController_2,      /* Id as provided by GUI */
        (boolean)TRUE,   /* Contoller is used=1 or not_used=0*/
        0x2708000U, /* Can Controller Base Address */
    
    
        CAN_TX_RX_PROCESSING_INTERRUPT,  /* Can Rx Processing Type */
        CAN_TX_RX_PROCESSING_INTERRUPT,  /* Can Tx Processing Type */
        (boolean)TRUE,/* BusOff  TRUE = Interrupt FALSE = Polling */
    	CAN_CONTROLLER_INSTANCE_MCAN0,  /* Controller Instance */
    
    
    	(boolean)TRUE,  /* CAN FD Mode Enable */
    };
    // ...
    /** \brief MCAN0 Controller Instance ISR */
    FUNC(void, CAN_CODE) Can_2_Int0ISR(void)
    {
    Can_IntISR_Function(CAN_CONTROLLER_INSTANCE_MCAN0, 0x2708000U);
    }

    2.修改配置以添加控制器的配置和该控制器的邮箱(此时回路功能正常)  

    不确定如何配置 CAN_MailboxType 结构的字段 、但 此处的定义除外

    3.为 Tx 和 Rx 配置引脚多路复用。  

    /* MAIN MCAN 0 Tx PAD configuration */
    regVal = 0x60000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C20CU, regVal);
    /* MAIN MCAN 0 Rx PAD configuration */
    regVal = 0x60000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C208U, regVal);

    4.配置收发器。  

    /* Configure SOC_PADCONFIG_143 set it to '1' to take
       MCAN transceiver out of STB mode */
    I2C_Params      i2cParams;
    I2C_Handle      handle = NULL;
    uint8           dataToSlave[4];
    /*
     * Configuring TCA6424 IO Exp 2 with addr 0x22
     * This io expander is controlled by i2c0
     * For Main MCAN2 P13 and P14 should be set to 0, This should route the MCAN2 STB line to transciver.
     * For Main MCAN0 P06 and P07 should be set to 1.
     */
     /* I2c PinMux */
    /* I2C0_SDL */
    regVal = 0x40000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C220U, regVal);
    /* I2C0_SDA */
    regVal = 0x40000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C224U, regVal);
    /* I2C initialization */
    I2C_init();
    I2C_Params_init(&i2cParams);
    i2cParams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING;
    i2cParams.bitRate = I2C_400kHz;
    i2cParams.transferCallbackFxn = NULL;
    
    handle = I2C_open(0U, &i2cParams);
    
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_CONFIG0 | TCA6424_CMD_AUTO_INC;
    dataToSlave[1] = 0x0U;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 2, NULL, 0);
    
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_INPUT0 | TCA6424_CMD_AUTO_INC;
    dataToSlave[1] = 0x0U;
    dataToSlave[2] = 0x0U;
    dataToSlave[3] = 0x0U;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 3);
    
    /* Set P06 and P07 to 1.
     * Set P13 and P14 to 0.
     */
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_OUTPUT0 | TCA6424_CMD_AUTO_INC;
    dataToSlave[1] |= 0xC0;
    dataToSlave[2] &= ~(0x18);
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 3);

    我已经进行了多次修改和迭代,程序仍会在  Cani_TxConfirmationSemaphore 上等待释放。 我有跳线将 CAN_H、CAN_L 和 GND 从通用处理板上的 J30连接到 J27。

    附加的是我已经接触过的源文件(profiling/CAN:main_rtos.c、CAN_profile.h、CAN_profile.c;profiling/co/SoC/j721e/mcu1_0:CanApp_Startup.h、 CanApp_Startup.c;  mcal_config/CAN_Demo_Cfg/output/genered/soc/j721e/mcu1_0:include/CAN_Cfg.h、src/CAN_Cfg.c)。 我的大多数修改都通过预处理器 if 语句和 my_CAN_SIC_MOD 标志转义。

    e2e.ti.com/.../can_5F00_profile_5F00_app_5F00_mcu1_5F00_0_5F00_modified.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    我假设您使用的是适用于 TDA4VM 的最新 SDK。

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0。]但是、主域的 MCU2_1上的演示配置为使用 MCAN4和 MCAN9。 这些接头只能通过 GESI 扩展板访问。[/QUERP]

    该演示还应为通用处理器板上的 MCAN0和 MCAN2配置收发器。

    cusw/mcus_demos/profile/ca/soc /j721e/MCU2_1/canApp_Startup.c 文件中的 CANApp_EnableResetcums ()在通用处理器板上配置 MCAN0、MCAN2。 它还配置 MCAN4、MCAN5、 MCAN6、 MCAN7、MCAN9和 MCAN11 (在 GESI 卡上)、因为所有这些 MCAN 的收发器都由同一信号驱动。

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0 "]

    我对 CAN_Cfg 进行了必要的添加、但在 CANApp_Startup 中遇到了困难。 基于 TRM、以下应该是正确的 MCAN0和 MCAN2焊盘配置/多路复用:

    全屏
    1
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    /*主 MCAN 0 Tx 焊盘配置*/
    regVal = 0x60000U
    CSL_REG32_WR (CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C20CUregVal)
    /*主 MCAN 0 Rx 焊盘配置*/
    regVal = 0x60000U
    CSL_REG32_WR (CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C208UregVal)
    /*主 MCAN 2 Tx 焊盘配置*/
    regVal = 0x60003U
    CSL_REG32_WR (CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C1F4UregVal)
    /*主 MCAN 2 Rx 焊盘配置*/
    regVal = 0x60003U
    CSL_REG32_WR (CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C1F0UregVal)
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    [/报价]

    这已经存在于 mcusw/mcus_demos/profiling/cos/j721e/MCU2_1/CanApp_Startup.c 中的 CanApp_PlatformInit()函数中 这也会为 MCAN0和 MCAN2的 Tx 和 Rx 信号配置引脚多路复用。

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0 "]

    但是、当我启用这些收发器时、我对正在发生的情况感到困惑。 我知道以下代码启用某些 GPIO 引脚的输出、但我无法理解原因:

    全屏
    1
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18
    19.
    20.
    21.
    用于 GESI 板中 CAN STB 的/*引脚多路复用器*
    regVal = 0x20007U
    CSL_REG32_WR (CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C0F4UregVal)
    对于 MCAN0、/*将 MCAN 收发器从 STB 模式中退出*/
    /*将引脚方向设置为输出*/
    regVal = CSL_REG32_RD (CSL_GPIO0_BASE + 0x38U)
    regVal &=(~(1U <<0x1BU))
    CSL_REG32_WR (CSL_GPIO0_BASE + 0x38UregVal)
    /*将驱动引脚设置为低电平*/
    DIO_WriteChannel (CAN_TRCV_MAIN_4_9_11STD_LOW)
    /*读取引脚电平*/
    DIoPinLevel [0]= DIO_ReadChannel (CAN_TRCV_MAIN_4_9_11)
    /*读回引脚电平以确保启用收发器*/
    if (STD_LOW!=偶引脚级别[0U])
    AppUtils_printf (MSG_NORMALMSG_APP_NAME)
    "启用 CAN 收发器主域 Inst 4、9、11!!!!!\n");
    其他
    AppUtils_printf (MSG_NORMALMSG_APP_NAME)
    [/报价]

    连接到 MCAN0和 MCAN2收发器的 EN 和 NSTB 引脚来自 I2C 控制的 GPIO 扩展器(TCA6424ARGJR)和2:1多路复用器(SN74CB3Q3257PWR)。 这段代码对它们进行了适当配置。

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0 ]是否有人可以向我指出正确的方向、以了解这些 GPIO 引脚如何与 MCAN 引脚交互?  文件的其余部分似乎是为了通过 I2C 与 GESI 板通信、这些引脚的用途是什么?[/quot]

    对于使用 TCAN1043收发器的 MCAN 正常运行、EN 应为高电平、STB 应为高电平(NSTB 应为低电平)。 这些信号可以由直接 SoC GPIO 驱动、也可以通过 电路板上的其他电路(在本例中为 GPIO 扩展器)进行路由。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4369202 #4369202"]最终目标是将 mcu1_0外部环回 CAN 性能评测演示转换为 使用主 MCAN0作为接收收发器而不是 MCU MCAN1。

    是否能够从 MCU1_0发送并在 MCU MCAN1上接收?

    如果是这样、那么您计划在 MCAN0上接收、那么您需要为 MCAN0注册中断、并在两者之间对中断路由器进行编程。 来自 MCAN0的中断不会直接路由到 MCU1_0。 您需要使用 TISCI_RM_IRQ_SET API 来实现此目的。

    有关  示例,请参阅 mcusw/mcal_drv/mcal/examples/can/soc/j721e/mcu1_0/canApp_Startup.c 中的 CanApp_InterruptConfig ()。 另请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/931985/faq-tda4vm-routing-interrupts-via-the-interrupt-router 

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4369202 #4369202"]

    1、将使用的实例的寄存器中断  White check mark

    全屏
    1
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18
    19.
    20.
    21.
    CAN_CONFIG_DATA_SECTION const const 结构 CAN_ControllerStruct_PC
    CANConfigSet_PC_CANcontroller_2 =
    CANConf_CANcontroller_CANcontroller_2/* GUI 提供的 ID */
    (布尔值) true/* Contoller 被使用=1或 not_used=0*/
    0x2708000U/* CAN 控制器基地址*/
    CAN_TX_RX_processing_interrupt/* CAN Rx Processing Type *
    CAN_TX_RX_processing_interrupt/* CAN Tx Processing Type *
    (布尔值) true/* BusOff true =中断 false =轮询*
    CAN_CONTROLLER_Instance_MCAN0/*控制器实例*/
    (布尔值) true/* CAN FD 模式启用*/
    };
    //...
    /**\brief MCAN0控制器实例 ISR */
    FUNC (voidCAN_code) CAN_2_Int0ISR (void)
    CAN_IntISR_FUNCTION (CAN_CONTROLLER_Instance_MCAN00x2708000U)
    [/报价]

    这段代码不会注册中断。 mcusw/mcus_demos/profiling/can/soc/j721e/MCU2_1/canApp_Startup.c 中的函数 CanApp_InterruptConfig ()将注册中断。

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4369202 #4369202"]

    2.修改配置以添加控制器的配置和该控制器的邮箱(此时回路功能正常)  Question

    不确定如何配置 CAN_MailboxType 结构的字段 、但 此处的定义除外

    [/报价]

    您应该为要接收的 MCAN 设置 Rx 邮箱、为计划发送的 MCAN 设置 Tx。 所有这些都必须位于该配置文件中:

    mcus_demos/mcal_config/CAN_Demo_Cfg/输出/生成/soc/j721e/ /src/Can_Cfg.c

    此致

    Karan

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息响应、我忘记了实现中断路由。 我是否需要对 I2C0执行类似的操作? 我无法启用主 MCAN0 TCAN1043收发器。 它通过 I2C0总线上地址0x22处的 GPIO 扩展器进行连接。 根据我在数据表中可以收集的信息、以下代码应启用 TCA6424A 并将 P06和 P07设置为高电平:

    /*
     * Configuring TCA6424 IO Exp 2 with addr 0x22
     * This io expander is controlled by i2c0
     * For Main MCAN0 P06 and P07 should be set to 1, This should route the MCAN0 EN and STB line to transciver.
     */
    /* I2c PinMux */
    /* I2C0_SDL */
    regVal = 0x40000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C220U, regVal);
    /* I2C0_SDA */
    regVal = 0x40000U;
    CSL_REG32_WR(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + 0x1C224U, regVal);
    /* I2C initialization */
    I2C_init();
    I2C_Params_init(&i2cParams);
    i2cParams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING;
    i2cParams.bitRate = I2C_400kHz;
    i2cParams.transferCallbackFxn = NULL;
    
    handle = I2C_open(0U, &i2cParams);
    
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_CONFIG0;
    dataToSlave[1] = 0x0U;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 2, NULL, 0);
    
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_INPUT0 | TCA6424_CMD_AUTO_INC;
    dataToSlave[1] = 0x0U;
    dataToSlave[2] = 0x0U;
    dataToSlave[3] = 0x0U;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 3);
    
    /* Set P06 and P07 to 1.
     */
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_OUTPUT0;
    dataToSlave[1] |= 0xC0;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 2, NULL, 0);
    
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_INPUT0;
    dataToSlave[1] = 0x0U;
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 1);
    if (0xC0U != (dataToSlave[1] & 0xC0U))
    {
        AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, MSG_APP_NAME
        " Error in Enabling CAN Transceiver MAIN MCAN0!!! TCA6424_REG_INPUT0: %x\n",
        dataToSlave[1]);
    }
    else
    {
        AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, MSG_APP_NAME
        " Successfully Enabled CAN Transceiver MAIN MCAN0!!!\n");
    }

    具有以下辅助函数:

    void SetupI2CTransfer(I2C_Handle handle,  uint32 slaveAddr,
                          uint8 *writeData, uint32 numWriteBytes,
                          uint8 *readData,  uint32 numReadBytes)
    {
        bool status;
        I2C_Transaction i2cTransaction;
    
        I2C_transactionInit(&i2cTransaction);
        i2cTransaction.slaveAddress = slaveAddr;
        i2cTransaction.writeBuf = (uint8 *)&writeData[0];
        i2cTransaction.writeCount = numWriteBytes;
        i2cTransaction.readBuf = (uint8 *)&readData[0];
        i2cTransaction.readCount = numReadBytes;
        status = I2C_transfer(handle, &i2cTransaction);
        if(FALSE == status)
        {
            AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, "\n Data Transfer failed. \n");
        }
    }

    mcu1_0是否可以使用 I2C0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4372405 #4372405">感谢您提供的信息响应、我忘记实现中断路由。 我是否需要对 I2C0执行类似的操作?[/QUERT]

    无需为 MCU2_1中的 I2C0使用配置中断路由器。

    要设置收发器、请使用现有的 SDK 函数、我会看到 SDK 中的内容与您引用的内容之间存在一些差异。

    CanApp_EnableResums ()的路径为 "mcusw/mcus_demos/profiling/can/soc/j721e/MCU2_1/CanApp_Startup.c"。

    1.您能否确认如何确保 主 MCAN0 TCAN1043未启用? 是否探测 EN 和 STB 引脚?

    2.您的引导流程是什么?  您如何加载此应用程序、以及在运行此应用程序时在其他内核上运行的是什么? 在使用 SD 引导和 SPL/u-boot 流引导至 A72上的 Linux 内核时、我在启用此收发器时遇到了问题。 这样做的原因是、我们尝试配置 IO 扩展器、Linux 在探测 SD 卡时也尝试配置该扩展器。  但是、如果您不是在 A72上引导 Linux、这不应该是问题。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 mcu1_0上运行此程序、需要在其中使用 I2C。 我尝试使用现有的 SDK 函数、但它不起作用。 我会将其恢复为进一步的故障诊断。

    1)是的、我正在探测 EN 和 STB 引脚。 MCU MCAN0的 TCAN1043的引脚为高电平、但主 MCAN0的引脚不是高电平。

    2) 2)我的引导流程是使用 JTAG 和 CCS、因此我不会引导 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不明白此代码的作用:

    /* Set P06 and P07 to 1.
     * Set P13 and P14 to 0.
     */
    dataToSlave[0] = TCA6424_REG_OUTPUT0 | TCA6424_CMD_AUTO_INC;
    dataToSlave[1] |= 0xC0;
    dataToSlave[2] &= ~(0x18);
    SetupI2CTransfer(handle, 0x22, &dataToSlave[0], 1, &dataToSlave[1], 3);


    第四个参数是否包含读取数据的缓冲区? 如果是这样、那么这种写入方式的写入方式会比寄存器地址多吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我对文档的理解、 要 根据 以下示例代码进行更改的 tissci_msg_rm_IRQ_set_req 结构的相关字段 为:src_id、src_index、dst_id 和 dst_host_IRQ。 您能否提供有关如何配置每个字段的更多信息? 下面是我尝试将中断从 MCU_MCAN0路由到 R5FSS0_Core1的代码:

    (在 MCU2_1上从 MCAN0到 MCU_MCAN0运行外部回送)

    void CanApp_InterruptConfig(void)
    {
        uint32 idx;
        OsalRegisterIntrParams_t    intrPrms;
        OsalInterruptRetCode_e      osalRetVal;
        HwiP_Handle hwiHandle;
        struct tisci_msg_rm_irq_set_req     rmIrqReq;
        struct tisci_msg_rm_irq_set_resp    rmIrqResp;
        Int32 retVal;
        const Can_ConfigType *Can_ConfigPtr;
    
    #if (STD_ON == CAN_VARIANT_PRE_COMPILE)
        Can_ConfigPtr = &CAN_INIT_CONFIG_PC;
    #else
        Can_ConfigPtr = &CanConfigSet;
    #endif
    
        for (idx = 0U; idx < Can_ConfigPtr->CanMaxControllerCount; idx++)
        {
            /* If the CAN instance is not in MAIN domain, the interrupt router will
                have to be configured */
            if ((CAN_CONTROLLER_INSTANCE_MCU_MCAN0 ==
                CanConfigSet_CanController_List_PC[idx]->CanControllerInst))
            {
                CanApp_IntNumbers[idx]          = APP_MCU_MCAN_0_INT0; // CSLR_R5FSS0_INTROUTER0_IN_MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0 (336U)
                rmIrqReq.valid_params           = TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_ID_VALID;
                rmIrqReq.valid_params          |= TISCI_MSG_VALUE_RM_DST_HOST_IRQ_VALID;
                rmIrqReq.src_id                 = TISCI_DEV_MCU_MCAN0;
                rmIrqReq.global_event           = 0U;
                /* Src Index 0 - mcanss_ext_ts_rollover_lvl_int,
                   Src Index 1 - mcanss_mcan_lvl_int Line 0,
                   Src Index 2 - mcanss_mcan_lvl_int Line 1 */
                rmIrqReq.src_index              = 1U;
                rmIrqReq.dst_id                 = TISCI_DEV_R5FSS0_CORE1;
                rmIrqReq.dst_host_irq           = APP_MCU_MCAN_0_INT0; // CSLR_R5FSS0_INTROUTER0_IN_MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0 (336U)
                rmIrqReq.ia_id                  = 0U;
                rmIrqReq.vint                   = 0U;
                rmIrqReq.vint_status_bit_index  = 0U;
                rmIrqReq.secondary_host         = TISCI_MSG_VALUE_RM_UNUSED_SECONDARY_HOST;
                retVal = Sciclient_rmIrqSet(
                             &rmIrqReq, &rmIrqResp, APP_SCICLIENT_TIMEOUT);
                if(CSL_PASS != retVal)
                {
                    AppUtils_Printf(MSG_NORMAL,
                    "CAN_APP: Error in SciClient Interrupt Params Configuration!!!\n");
                }
            }
    
            /* Set the destination interrupt */
            Osal_RegisterInterrupt_initParams(&intrPrms);
            intrPrms.corepacConfig.arg          = (uintptr_t)CanApp_Isr[idx];
            intrPrms.corepacConfig.isrRoutine   = &CanApp_CanXIsr;
            intrPrms.corepacConfig.priority     = 1U;
            intrPrms.corepacConfig.corepacEventNum = 0U; /* NOT USED ? */
            intrPrms.corepacConfig.intVecNum        = CanApp_IntNumbers[idx];
    
            osalRetVal = Osal_RegisterInterrupt(&intrPrms, &hwiHandle);
            if(OSAL_INT_SUCCESS != osalRetVal)
            {
                AppUtils_Printf(MSG_NORMAL, MSG_APP_NAME
                                " Error %d !!!\n");
                break;
            }
        }
    
        return;
    }

    根据 TRM 中的这些图、这似乎是正确的:

    我认为、希望将中断路由到:

    MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0 (R5FSS0_INTR0_IN_335)=> R5FSS0_INTR_IN_IN_IN[511:256](R5FSS0_INTROUTER0_OUTL_[255:0])

    是这样吗? 它正在抛出"CAN_APP:SciClient 中断参数配置中的错误!!!" 误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4376921 #4376921"]您能否提供有关如何配置每个字段的更多信息?

    您可以在此处找到更多详细信息。

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/rm/rm_irq.html#pub-rm-irq-route-set

    [引用 userid="534483" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158618/tda4vm-q1-modify-j721e-can-profiling-demo-to-use-mcu-mcan0-and-main-mcan0-for-mcu1_0/4376921 #4376921"]

    我认为、希望将中断路由到:

    MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0 (R5FSS0_INTR0_IN_335)=> R5FSS0_INTR_IN_IN_IN[511:256](R5FSS0_INTROUTER0_OUTL_[255:0])

    是这样吗?

    [/报价]

    整个链将是:

    MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0 (MCU MCAN0)=> R5FSS0_INTR0_IN_335 (中断路由器输入索引)=> R5FSS0_INTRTR0_OUT_[0:255] => MCIRQ_1 (rmIrqREQ.dst_host:511)

    rmIrqReq.dst_host_IRQ 是 MCU2_1的中断编号。 这应该是系统中的可用 IRQ (尚未注册)、并且应该介于256:511之间、因为这些 IRQ 是连接到中断路由器的 IRQ。

    我看到您将 rmIrqReq.dst_host_IRQ 编程为336、作为中断路由器的输入、 rmIrqReq.dst_host_IRQ 不是路由器的输入、而是核心的输入 IRQ。 您能否在 256:511之间为 rmIrqReq.dst_host_IRQ 尝试不同的数字、请确保这是系统中的空闲 IRQ。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、虽然336也在输出范围内、但它已经在使用中。 我在可能的输出中循环、直到我发现一个未使用的输出;它碰巧是384。 感谢你的帮助!