This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法通过 Marvell PHY 88E1512发送完整的软件包

Guru**** 2546690 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162055/tda4vm-cannot-send-complete-package-via-marvell-phy-88e1512

器件型号:TDA4VM

您好、TI:

 我们正在使用 TDA4 SoC 开发定制平台。

 处理器 SDK 版本:08_01_00_13

 我们 使用 连接到 MCU_cpsw0。的 Marvell phy 88E1512
 。模式为 RGMII 至铜质 μ m
  
 问题:数据包通常在 Rx 方向接收、但   在 TX 方向只能发送短数据包。
 即使我们尝试发送长数据包、phy 也只发送部分数据包(约为数据包的前70个字节)。
  
  
 。将 phy 设置为数据包生成模式,、我们可以在铜侧接收完整生成的数据包
 我们发现、当我们发送长数据包时、phy 具有 Copper FIFO Over/Underflow Error。
 
  
 修改:
 我们仅在 Linux 器件树中对 phy-mode 进行如下认证:
cpsw_port1{&cpsw_port1}
PHY-MODE ="RGMII-id";
PHY-Handle =<&phy0>;
};
  
  您是否在 TDA4VM 中使用过 Marvell phy?   我们需要在 SDK 中进行哪些修改?
  我们不知道导致此问题的原因、您能为我们提供帮助吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定这是不是原因、但 CPSW MAC 仅支持 Rx 内部延迟机制、而"RGMII-id"用于在 TX 和 Rx 中添加内部延迟。  

    您能否尝试 phy-mode ="RGMII-rxid"

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     感谢您的回复。

     我们尝试 了 phy-mode ="RGMII-rxid"、但它也不起作用。  

     我们需要设置 phy 或 cpsw0的某个内容吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI

      我们发现 RGMII TX 的时钟为120MHz、而不是125MHz、并且由 SoC 生成。

      您能告诉我们 RGMII TXC 参考了什么时钟吗?  

      我们如何获取 TDA4的时钟树工具、如何获取 SoC 的时钟频率报告、您有什么说明吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用`k3conf`实用程序在运行时检查板载时钟设置。 运行`k3conf --help`以获得有关如何使用该工具的帮助。

    要转储 MCU_cpsw 的时钟,可以使用以下命令:` k3conf dump clock 18`

    有关 TDA4VM 上的时钟和器件的详细信息、您可以看到 此页面

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们发现 MCU_CPSW 的默认 PLL 值(PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) 错误。我们的输入晶振频率为19.2MHz、但 默认 PLL 配置设置为20Mhz 输入晶振频率表。

    我们注意 到 TISCI 文档(https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/j721e/pll_data.html)中的" ROM 了解晶体频率"、那么 BOOTPINS 的含义是什么?

    我们认为当 ROM 理解 晶振频率时会发生一些错误。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现电路板的引导模式引脚之一上拉错误。

    谢谢,我们已经解决了这个问题。

    此致。