This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:UART 通用的引导源的配置引脚

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163979/am4372-configuration-pins-of-the-boot-source-common-to-uart

器件型号:AM4372

您好 TI!

我需要分别将引脚 A19和 B19用作 UART5_TX 和 UART5_RX、作为 Linux 命令输出。
这些引脚还用于配置引导源。 因此、它们连接了两个外部电阻器(下拉) 以配置引导源。

这会产生冲突吗?

我想 UART5_RX (B19)必须在引导后(物理)连接到外部器件、否则在上电时 B19引脚上将有3.3V 电压、并且不会引导。

此分析是否正确?

非常感谢。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 albgarc2014

    感谢您的查询。

    您是否可以共享一个图?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、   

    非常感谢。  

    这里 是图。  

    请注意、B19和 A19引脚用于配置引导源。 我还需要使用 B19和 A19作为 UART5。  

    1)根据所附的原理图、AM4372正确启动(根据引导源选择引脚)? 引导 Linux A19后、B19可以用作 UART5TM

    2) 2)我想 B19 (UART5_RXD)不得连接到任何外部芯片。 因为外部芯片会施加3.3V 电压并更改引导源选择。 我是对的吗?

    3)从这个意义上讲、如果我使用 UART5命令输出、那么在 Linux 启动后、我必须将 B19 (UART5_RXD)连接到 USB-UART 桥接芯片。 我是对的吗?

    非常感谢。  

    最棒的农夫  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 albgarc2014

    感谢您的参与。

    关于您分享的图表、陈述 1..3是合理的。

    请注意、为了确保 锁存正确的配置、在复位后、引导模式输入不应改变。

    如果锁存期间输入发生任何变化、引导配置可能不会重复。

    此致、

    Sreenivasa