您好 TI!
我需要分别将引脚 A19和 B19用作 UART5_TX 和 UART5_RX、作为 Linux 命令输出。
这些引脚还用于配置引导源。 因此、它们连接了两个外部电阻器(下拉) 以配置引导源。
这会产生冲突吗?
我想 UART5_RX (B19)必须在引导后(物理)连接到外部器件、否则在上电时 B19引脚上将有3.3V 电压、并且不会引导。
此分析是否正确?
非常感谢。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI!
我需要分别将引脚 A19和 B19用作 UART5_TX 和 UART5_RX、作为 Linux 命令输出。
这些引脚还用于配置引导源。 因此、它们连接了两个外部电阻器(下拉) 以配置引导源。
这会产生冲突吗?
我想 UART5_RX (B19)必须在引导后(物理)连接到外部器件、否则在上电时 B19引脚上将有3.3V 电压、并且不会引导。
此分析是否正确?
非常感谢。
此致。
Sreenivasa 您好、
非常感谢。
这里 是图。
请注意、B19和 A19引脚用于配置引导源。 我还需要使用 B19和 A19作为 UART5。
1)根据所附的原理图、AM4372正确启动(根据引导源选择引脚)? 引导 Linux A19后、B19可以用作 UART5TM
2) 2)我想 B19 (UART5_RXD)不得连接到任何外部芯片。 因为外部芯片会施加3.3V 电压并更改引导源选择。 我是对的吗?
3)从这个意义上讲、如果我使用 UART5命令输出、那么在 Linux 启动后、我必须将 B19 (UART5_RXD)连接到 USB-UART 桥接芯片。 我是对的吗?
非常感谢。
最棒的农夫