This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VH - MCU_MCAN0/1

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164088/tda4vm-tda4vh---mcu_mcan0-1

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

在分析 TDA4VH 的 MCAN 时、我有疑问、请咨询以下问题。

我想知道 MCU_MCAN 和 MAIN_MCAN 之间的区别是什么。

MCU_MCAN 与 MCUSW 的 MCAL CAN 之间有何关系?

  Linux MCAN 驱动程序如何控制它?   它调用 MCUSW 库的 API 或在它们之间发送和接收消息?

3.如果您有供参考的手册/数据表,请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="539383" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164088/tda4vm-tda4vh---mcu_mcan0-1 ]1. 我想知道 MCU_MCAN 和 MAIN_MCAN 之间的区别是什么。[/QUERP]

    这些 MCAN 模块之间没有区别。 它们是相同的模块、但位于不同的域中。 我们 SoC 中的 MCAN 模块在不同器件之间是相同的、您可以在 TRM 中看到有关 MCAN 模块的更多信息:

    [引用 userid="539383" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164088/tda4vm-tda4vh---mcu_mcan0-1 "] MCU_MCAN 与 MCUSW 的 MCAL CAN 之间的关系是什么?

    MCU_MCAN 是我们 SoC 中的 CAN 模块。 MCUSW 的 MCAL CAN 是可用于控制此 CAN 模块的软件驱动程序。 MCAL 驱动程序符合 AUTOSAR 标准 v4.3.1。

    [引用 userid="539383" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164088/tda4vm-tda4vh---mcu_mcan0-1 "]  Linux MCAN 驱动程序如何控制它?   它调用 MCUSW 库的 API 或在这些之间发送和接收消息[/引用]

    Linux MCAN 驱动程序与 MCUSW 驱动程序分离。 Linux 驱动程序也可以独立于 MCUSW 驱动程序控制 CAN 模块。

    [引用 userid="539383" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164088/tda4vm-tda4vh---mcu_mcan0-1 ]3. 如果您有手册/数据表供参考、请分享任何。

    TRM 包含有关 MCAN 模块的信息、请参阅第12章第4.4节 :https://www.ti.com/lit/zip/spruil1

    MCUSW 具有有关 MCAL CAN 驱动程序的文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/ug_can_top.html

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    答案1和2是明确的、但数字3  

    可以共享 TDA4VH (j784s4)数据而不是 TD4VM (j721e)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要向您当地的 TI 代表索取此数据表、如果这是问题、请告诉我、我们可以尝试加以补救。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    如有必要,我稍后会问~!