请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 主题中讨论的其他器件:DRA829、
您好、TI 专家。
"德州仪器 SPRUIL1B–2019年5月–2020年12月修订版 J721E DRA829/TDA4VM 处理器器件修订版1.1 "

如果启用 DDR ECC、则应逻辑更改 DDR 大小。
奎斯顿:
我想知道 ECC 检查代码的物理位置、在哪里?请参阅下图。
CYCLE:1:在 DDR 结束时、或
cycle_2:与数据一起使用?