This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DDR ECC 的建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163610/tda4vm-qestions-of-ddr-ecc

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好、TI 专家。

"德州仪器 SPRUIL1B–2019年5月–2020年12月修订版 J721E DRA829/TDA4VM 处理器器件修订版1.1 "


如果启用 DDR ECC、则应逻辑更改 DDR 大小。

奎斯顿:

我想知道 ECC 检查代码的物理位置、在哪里?请参阅下图。

CYCLE:1:在 DDR 结束时、或

cycle_2:与数据一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究是否可以共享这些信息。

    您能否提供更多有关为何需要此信息的背景信息?

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    背景:

    对于内部 SRAM、ECC 被启用、尺寸不变

    但对于 DDR、如果启用 ECC、则尺寸会减少1/9。(例如、对于0~8G、8G 的8G DDR、可用尺寸会变为0~7.111G。)

    通常情况下、ECC 检查代码存储单元 不受保护。

    但我的客户问、DDR 末尾的 ECC 检查代码?在哪里?

    我不知道这一点、因此、我希望获得 TI 专家帮助。